珍しいソリューションの一般的な問題
カスタムソリューションを開発する人々の課題は、それらのソリューションがサステナブルではないということです。人とリソースは一定期間一緒に働きますが、その後何かが変わります。人、製品、プロセスの廃止は、ラインがもはやサステナブルではない、または最適化されていないことを意味します。
これに加えて、オールド・ジョーが何年にもわたってソリューションの開発に集中するのにどれくらいの費用がかかりましたか? ROIはどのくらいでしたか? 彼の時間は工場の他の場所でもっとよく過ごしたでしょうか?
真実は、オールド・ジョーが行なったことは、ライフサイクルが管理され、文書化され、移行可能な既成の(OTS)ソリューションで管理できた可能性があるということです。
当然のことをする
PlantPAx®最新式DCSのような標準化された実証済みのソリューションは、制御システムの最新化を検討しているプラントにとって正しい決定ですが、十分に機能するシステムをつなぎ合わせることで長年にわたって価値を提供してきたオールド・ジョーにとっては難しい販売になる可能性があります。
この決定は、一人の人間や植物を超えています。システムインテグレータが関与している場合、複数のラインまたは複数のプラントがある場合、2つの優先事項が、1人の人間の快適さや所有権よりも重要です。新しいシステムは標準化され、移行可能であることが求められます。
PlantPAxは、1つのプラントまたは企業全体の制御および自動化製品のライフサイクルのサステナブルなモデルを提供し、新しいラインの実装を促進できます。このお客様にとって、PlantPAxにより、同社はプラント制御全体で一貫した操作性と外観を提示し、ソフトウェアとハードウェアの標準と仕様に依存し、効率的な開発サイクルを期待することができました。
お客様は、PlantPAxテンプレートを使用して要件ごとにアプリケーションを開発し、プロセス設計チーム、PlantPAxプラットフォーム、およびFactoryTalk®ソフトウェアとの早期の関与のおかげで、実装の加速を経験しました。
PlantPAxは視認性を向上
これらのソリューションは、食品および飲料会社のボトムライン、開発と立上げ時間の短縮を支援し、オペレータや技術者が簡単に適用できました。
PlantPAxシステムは現在、オールド・ジョーとプラント内のすべてのオペレータにとって、より良いオペレータとメンテナンスの意思決定を可能にできるようにプロセスの視認性を改善するために利用されています。