日進月歩の製造業において、一歩先を行くことは単なる願望ではなく、必要不可欠なことです。産業界が市場のニーズや技術の進歩がもたらす課題を乗り越えていく中で、革新的なソリューションの需要は以前にも増して高まっています。
待ち受ける課題を理解する
現在お使いのオートメーションシステムは、高まる市場のニーズと需要により増え続けている生産に対応できていますか? よりスマートな製造を追い求める上で、従来のI/Oソリューションでは対応しきれないことがしばしばあります。堅牢で柔軟かつスケーラブルなソリューションの需要がこれまで以上に高まっています。
ArmorBlock 5000® I/Oのご紹介
高度に統合されたIO-LinkとOn-Machine™の機能を搭載したArmorBlock 5000® I/Oブロックは、拡張性に優れた分散型設計ソリューションを提供します。これにより、運用における視認性とアジリティ(俊敏性)が強化されます。
これらのI/Oブロックにより、従来のI/O機能にはなかった数多くの利点がもたらされます。On-Machine™での使用に最適化された高性能なArmorBlock 5000® I/Oソリューションによって、効率的な取付け、立上げ、トラブルシューティングが可能になり、ダウンタイムが低減します。I/Oブロックは幅広い温度範囲で動作可能で、過酷な環境での高速アプリケーション向けにIP69Kまでの保護性能を提供します。さらに、さまざまな地域でのニーズに合わせて、業界標準の3種類の電源でI/Oブロックが使用可能です。
アブロホム・ゴットハイルによるソートリーダシップの記事で、特定の機能とアプリケーション用途について深く掘り下げ、複雑な製造過程を切り抜けるのに高性能I/Oブロックがどのように解消できるかをご覧ください。
さまざまな業界での使用
ArmorBlock 5000® I/Oなら、正確性を求められる包装機械からレジリエンス(耐性)が必要とされる食品加工工場まで適応でき、成果をもたらします。I/Oブロックではプレミア統合が可能で、最小限のエラーと最大限の効率性により生産工程を合理化できます。ArmorBlock 5000® I/Oは、厳しい環境条件への耐性があるため、過酷な状況でのアプリケーションに最適です。
推進力
ArmorBlock 5000® I/Oは、スマートマニュファクチャリングに取り組む製造メーカにとって、サステナブル(持続可能)なビジネス成果のための戦略的な投資のサポートとなります。チャレンジが障壁ではなく、成長と前進のチャンスとなる未来に向けてスタートしましょう。
公開 2024/02/05