脱炭素化への取り組み
2050年までにネットゼロを達成するという目標を達成するために、同社が最初に着手したかったのは、負荷の柔軟性を維持しながら、天然ガスの直接消費、漏出ガス、フレアリングによるCO2排出を削減することでした。
その要件を満たすため、第1段階では、このお客様はエンジン駆動コンプレッサの半分を電動式に変更します。負荷の柔軟性を維持し、残りのコンプレッサの半分を転換する前に評価期間を設けるため、まずは半分だけを転換します。負荷の柔軟性とは、電力供給に合わせて負荷やエネルギー使用量を調整することを意味します。段階的アプローチにより、企業はこのような変更の有効性を評価することができます。
この企業のESG戦略を見ると、ロックウェル・オートメーション自身のサステナビリティ(持続可能性)の目標と密接に一致していることがわかります。私たちはこの目標を達成するためのソリューションと専門知識を開発してきました。
提供ソリューション
ロックウェル・オートメーションは、低圧と高圧の両方のスマートモータ制御、現場または企業全体のサードパーティの装置と連携するプロセス制御システムを組み合わせた、プレミア統合を提供しています。各ソリューションは、それぞれ個別に電化シナリオで価値を提供しますが、組み合わせることで、企業全体で運用データにアクセスできるようになります。これらのソリューションには、Logixコントローラと統合安全システム(ICSS)を備えた可変周波数ドライブ(VSD)、エネルギー最適化ソリューションなどがあります。これらのソリューションを組み合わせることで、リモートモニタ、制御、最適化も可能になり、新システム内での効率性と安全を実現します。
その目的は、石油&ガス会社のオペレータが、重要な機械やプロセスの診断に簡単かつ迅速にアクセスできるようにすることで、メンテナンスを改善し、機械の稼働時間と生産性を向上させることです。エネルギー使用量を把握することで、負荷配分を決定し、エネルギーコストを把握することができます。
理論から実践へ
私たちがお客様に推奨した製品の組み合わせにより、お客様は電動化のメリットを実感することができました。彼らが収集できたデータは、ガスやディーゼルで動くコンプレッサではなく、電気で動くコンプレッサに変えることの価値を示しています。コスト削減、効率性、二酸化炭素排出量のネットゼロ目標に近づくという点で、電化コンプレッサの最初のグループは進歩を示すことができました。
データを分析した結果、同社はスコープ1の排出量からスコープ2の排出量に移行することで利益を得ており、サステナビリティ(持続可能性)の目標達成に向けて正しい道を歩んでいることがわかりました。この情報は、同社が電化をエネルギー転換戦略の主要部分として固めるのに役立ちました。
優れたパートナの価値
ロックウェル・オートメーションは、世界中の革新的な企業と提携し、よりサステナブルな未来を実現する技術とソリューションを提供することで、この石油&ガス会社のような企業を支援する大きな役割を果たしています。
私たちは、状況に適した完全なソリューションを作成し、お客様にツールとトレーニングを提供し、これらのツールから収集されたデータの解釈を支援することができました。
当社のソリューションについてもっとお知りになりたい方は、当社のサイトをご覧ください。