素材の選択を形作る消費者の認識
新しい包装ソリューションの開発には、消費者の認識が重要な役割を果たす。多くの消費者は、複雑でリサイクルが難しいプラスチックと、よりサステナブルであると考えられているモノプラスチックを区別するのに苦労するかもしれません。皮肉なことに、紙製包装はプラスチック製に比べ、必ずしもサステナブルではないにせよ、より肯定的な認識を持たれています。
これに対処するため、企業は研究開発努力を紙ソリューションに向け、明確なデザインやラベル表示を通じて、消費者にサステナビリティの観点から十分な情報を提供できるようにしています。革新的な紙ベースの製品を市場に投入するために、湿式パルプ成形や乾式成形などの新素材や製造工程を模索することで、企業はこの需要増に的を絞ることができます。これにより、製品の品質や効能を犠牲にすることなく、消費者が求めるものを提供することができます。これは、食品&飲料分野の製品には特に重要なことです。
このシフトは、サステナブルな素材に対する消費者の嗜好と一致するものであり、進化する市場の要求に応えようとする企業の姿勢を示すものであり、企業がこのアプローチを採用し、それを迅速に導入する必要性を強調しています。
新たなテクノロジ: AI、デジタル化、オートメーション
若い消費者層の増加に伴いサステナビリティが注目される中、AI、デジタル化、オートメーションなどの新興技術は、よりサステナブルな包装工程と素材の開発を推進する上で重要な役割を担っています。
AIは包装ラインの使い勝手を向上させるために活用され、オペレータにリアルタイムのガイダンスと洞察を提供します。AIの能力を活用することで、機械は問題の解決やプロセスの最適化においてオペレータを積極的に支援することができ、その結果、既存の包装ラインで稼働している場合、それ自体が問題を引き起こす可能性がある、よりサステナブルな製品のためのダウンタイムの削減と効率の改善がもたらされます。
AIと並んで、デジタル化とオートメーションより、包装工程のより良い制御が可能になり、エネルギー消費の削減と資源効率の改善につながります。データを分析し、スマート制御システムを導入することで、顧客は最適化すべき領域を特定し、大幅なエネルギー削減を達成することができ、その過程で自社のオペレーションをより持続可能なものにすることができます。このようなエネルギー削減(場合によっては最大20~30%)は、最終製品だけでなく、オペレーション全体において、包装業界のサステナビリティを推進する上で、これらの技術が影響を与えることを強調しています。
サステナブルな包装ソリューションの導入は、環境目標、コスト圧力、顧客の期待のバランスを取ろうと努力している企業にとって、大きな課題を提起します。しかし、企業は効率的な生産に取り組み、積極的なサステナビリティ目標を設定することで、これらの課題に正面から取り組むことを検討すべきです。
これを達成するために、包装企業は、業界を深く理解し、すべての部分の合計が全体よりも多くなるような状況を通じて、これらの目標達成をサポートできる企業と協力することが有益です。協力することで、包装企業は効率目標や利益率に影響を与えることなく、よりサステナブルな企業になることができます。
包装工程における持サステナビリティと効率性のバランスについては、ROKStudiosのステファン・ケーニッヒ博士へのインタビューをご覧ください。