製造業のデジタルトランスフォーメーションは、市場競争力を維持するために必要なこととして、ほとんどの製造業のリーダが最優先に考えていることです。製造業を取り巻く環境には、より迅速で十分な情報に基づいた意思決定や行動に活用できる、十分に活用されていないデータが豊富に存在します。工場や企業レベルでデジタル戦略の導入と実行に成功した組織は、生産性、品質、リードタイム、納期、在庫において2桁の大幅な改善を実現しています。
しかし、企業レベルでデジタルシステムを拡張している製造メーカは、わずか25%に過ぎません。残りの75%は、まだデジタル戦略を定義していないか、「パイロットパーガトリー(水先人の煉獄)」に留まっています。
デジタルトランスフォーメーションの成功の結果が明らかで、テクノロジソリューションが容易に利用できるのであれば、何が製造業の実現を妨げているのでしょうか。
その答えは、デジタルトランスフォーメーションはまさに組織のパラダイムシフトであるということです。技術的なイネーブラに焦点が当てられる傾向がありますが、組織的な採用は、適切な技術を持つことと業務生産性の段階的な変化を達成することの間の、見落とされがちな重要な関連性です。ここでは、製造業組織がデジタルトランスフォーメーションを成功させるために取り組まなければならない4つの現実を紹介します。