IDC Solution Briefでは、Fiixのアナリティクスと資産の可視化により、資産や製造オペレーションの管理が容易になったと企業が報告しています。お客様は以下のような主なメリットを発見しました。
- 組織の物理的な資産を管理、維持するチームにとっての可視性の向上
- 使いやすさが管理のしやすさにつながる
- オペレーションの標準化による効率性の向上
- 組織の成長に合わせたプラットフォームの拡張性
CMMSの資産管理ツールにより、企業はすべての設備情報を一箇所で見て、分析し、作業できるようになります。Fiix CMMSを利用することで、企業は資産の可視性、標準プロセス、異なる拠点間の透明性を高め、業務の成功を実現することができます。Fiix CMMSは、ユーザ、機器、在庫、購入、タスクなどを、シフト、エリア、サイトごとに整理することができます。また、ドラッグ&ドロップ機能を使って資産階層を作成し、類似した資産をグループ化することで、メンテナンスチームは一度だけタスクをスケジュール、割付け、追跡することができます。
Fiix CMMSは、技術者のためのモバイルアプリケーション、情報技術(IT)と制御技術(OT)の統合、メンテナンスの成果を向上させるための応用AIも提供しています。
ダウンタイムの削減は重要なメリットです。ダウンタイムは、資産が故障や障害に見舞われて稼働できなくなり、修理や点検が必要になったときに発生します。機器の故障は常に回避できるわけではありません。しかし、修理や予防保全(PM)が非効率的であれば、ダウンタイムを長引かせることになります。このような非効率性が積み重なると、生産性の低下により施設に多大な時間と費用がかかることになります。
Fiix CMMSを使えば、資産の修理や点検が容易になり、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。技術者はどこからでもモバイルアプリにログインできます。技術者はどこからでもモバイルアプリにログインし、資産の履歴や図面、スペアパーツの場所などを確認することができるため、作業を迅速に行なうことができます。また、CMMSソフトウェアは、時間がかかりすぎている作業指示を見つけ出し、遅延の原因を突き止め、迅速に修復することができます。
もう1つの重要な機能は、電話、付箋、ホワイトボード、口伝えなどの旧式の作業依頼方法を排除することです。このような旧式のプロセスでは、メンテナンスチームは作業指示書の作成やデータの入力に不必要な時間を費やすことになります。CMMSは、作業依頼のプロセスを自動化することで、多くの余分なステップを排除します。従業員は、作業依頼を記録したり、PMトリガを設計したり、センサに接続して資産のリアルタイムの状態に基づいて作業依頼を作成したりすることができます。作業指示書を翻訳したり、オペレータを探したり、ファイルキャビネットをあさったりする無駄な時間はなくなります。
Fiix CMMSで最新のメンテナンスの導入を簡素化しましょう。私たちはお客様のパートナとして、メンテナンスソフトウェアの評価、購入、導入、統合のためのツールを提供します。