よりセキュアで生産性の高い化学プラントの構築方法
サイバーセキュリティ対策を実施することで、マルウェア攻撃からシステムを安全に保ちながら、プラントの競争力を高める方法がいくつかあります。
リアルタイムの在庫データを監視
サイバー脅威は、オペレーション内の潜在的なターゲットに気づかなければ対策は困難です。そのため、機器やシステムの最新情報を常に把握し、リスクのある資産を特定して対策を立てることが重要です。
従来の在庫管理方法は時間がかかり、リアルタイムの洞察に欠けることがあります。産業用モノのインターネット(IIoT)を導入することで、トラッキング機能を拡張することができます。ソフトウェアと接続されたサービスにより、運用機器の継続的でリアルタイムのインベントリにアクセスできるため、システムに対する潜在的なリスクを監視できます。例えば、セキュリティ勧告、ファームウェアの更新、新しいパッチのリリースに関する最新情報の入手に役立ちます。また、IIoTには運用管理を強化し、ダウンタイムリスクを低減する機能もあります。
資産の可視化
安全で効率的な化学プラントを維持するためには、いつ、どこで、どのように資産が使用されているかを把握することが不可欠です。
脅威検知サービスは、化学ネットワーク全体の異常な挙動を発見し、外部からのセキュリティ攻撃などの潜在的な脅威を特定することができます。サイバー攻撃を早期に検知することで、オペレータは大きな被害が出る前に脅威を排除することができます。
サイバー攻撃の特定に加え、脅威検知サービスは、一般的なヒューマンエラーや運用上の問題を発見することができます。悪意のないエラーを早期に発見することで、生産中断を回避することができます。
資産管理のアウトソーシング
化学プラントは、それぞれ独特に複雑である。サプライヤを活用することで、もう1つの保護レイヤを追加することができます。サプライヤは、貴社の機器を誰よりも熟知しているため、メンテナンスに積極的に取り組み、サイバーセキュリティのプロトコルを遵守し、プロセス制御ネットワークデータの透明性を提供することができます。メンテナンスと規制を常に把握することで、サプライヤは化学プラントの安全性と生産性を可能な限り高めることができます。
セキュリティのベストプラクティスに従う
すべての化学企業が基本的なセキュリティレベルを達成するために使用すべき、深層防御として知られるセキュリティのベストプラクティスがいくつかあります。
例えば、新しいネットワーク機器で使用されるデフォルトのサインインを変更する、認証機能が組み込まれたソフトウェアを使用する、重要な運用資産を定期的にバックアップするよう従業員に義務付ける、などです。このような作業の一つひとつは、コストと時間がかかる可能性がある一方で、攻撃された場合の大きな損失を防ぐのに役立ちます。
災害対策と復旧計画の策定
サイバーセキュリティに積極的に取り組むことは重要ですが、すべての攻撃を防ぐことができるわけではありません。セキュリティインシデントが発生した場合、工場が可能な限り迅速に復旧できるよう、事前に立てた行動計画に従わなければなりません。
対応計画には、作業員が完全に稼働可能な状態に戻るために取らなければならない詳細な手順を含めるべきです。
サイバーセキュリティ対策をどのように取り入れていますか?
自社の工場を検討し、機器やデータの安全性を保つために、これらのプラクティスのいくつかをどのように適用できるかを評価してください。それにはサイバーセキュリティ戦略がカギとなります。サイバー脅威が存在する可能性のある場所を特定し、接続された化学プラントのパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。