デジタルトランスフォーメーション。スマートマニュファクチャリング。産業用モノのインターネット(IIoT)。コネクテッドエンタープライズ。インダストリ4.0。
呼び方は何であれば、データがそれを駆動します。デジタル化は、食品飲料メーカが成功するうえで欠かせない要素です。最初から正しく行なうことで、多額の運用費を節約できるか、非効率な無駄な時間で失ってしまうかの違いが生まれます。
Share This:
デジタルトランスフォーメーション。スマートマニュファクチャリング。産業用モノのインターネット(IIoT)。コネクテッドエンタープライズ。インダストリ4.0。
呼び方は何であれば、データがそれを駆動します。デジタル化は、食品飲料メーカが成功するうえで欠かせない要素です。最初から正しく行なうことで、多額の運用費を節約できるか、非効率な無駄な時間で失ってしまうかの違いが生まれます。
1990年代後半、「ビッグデータ」という言葉が登場しました。それ以来、私たちはより多くのデータを収集し、科学者が細かく分析して、すべてを理解するよう訓練し、ビジネス価値を抽出するという困難な作業を自動化しようとしました。
ビッグデータは、一部の分析アプリケーションやコンシューマアプリケーションには有効であっても、プラントフロアの産業アプリケーションには適していません。かわりに、生産者は、エネルギー消費、OEE、バッチ効率、品質などの主要業績評価指標に対してすぐに使用できる情報を取得するために、状況に合った構造化データが必要です。
それでは、価値と生産性の実現に非常に重要であるプラントフロアのデータをどのように変換し適用するのでしょうか。最初からデータへのスマートなアプローチを行なうツールを活用すると、データは整理され、状況に沿った説明へと変えられて、データフローが簡略化されることで迅速に洞察を得ることできます。
スマートオブジェクトは、データを整理して、コントローラから簡単に収集し、IoTシステムに移動して消費できるようにするための新しいシンプルな方法として登場しました。標準化されたフレームワークは、開発者向けに事前設定された文脈にデータセットを完全に公開し、プログラミング時間を大幅に短縮します。
言い換えると、IoTとオートメーションシステムには異なるルールがあり、スマートオブジェクトは伝達するための共通言語を作成します。コアとなるスマートオブジェクトは、自動検出、標準化、同期、および整合性をデータにもたらします。
スマート・データ・アニメーション: タグベースのアーキテクチャの異種データがどのように簡素化され、オブジェクトベースのエコシステムで文脈がどのように提供されるのかをご覧ください。
では、なぜこれが重要なのでしょうか? IoTの世界で作業している開発者に聞いてみましょう。微妙で一貫性のないデータは、フラストレーション、トラブルシューティング、および生産性の損失につながるトラップを生み出します。Forbes.comによると、データサイエンティストは、洞察を得るためではなく、データを準備するために時間の80%を費やしていると報告しています。
5台の機械を使用した単純な飲料ラインについて考えてみましょう(「飲料プラント」のアニメーションを参照)。おそらく、関連するデータ値は100万個を超えるでしょう。ほとんどの企業には、このすべての情報を管理するためのリソースがなく、時間をかけるべきでもありません。スマートオブジェクトは、データの準備を合理化します。つまり、1つのモデルで多数のアプリケーションに供給します。あるお客様は、スマートオブジェクトがわずか6時間でできることを、開発者なら1か月かかるだろうと予想しました。これは96%の改善です。
さらに、このより直接的な方法によって、データの整合性と決定論が向上します。同じ製品がさまざまな段階で何を行なうかを、これまでにない正確さと整合性で比較できます。また、OEE、エネルギー、質量流量などのデータに属性を割り当てる機能により、自動的に集計および分類された情報を取得できます。そこから、人間と機械の両方の意思決定と最適化に意味のある方法で報告されます。
結局、スマートオブジェクトはデータを変えることはありません。ただし、それをキャプチャ、表示、および提示する方法が大幅に簡素化され、その結果として、運用を最適化する方法が徐々に簡素化されます。スマートオブジェクトが情報戦略にどのように適合するかをご覧ください。
飲料製造プラントのアニメーション: スマートオブジェクトを使用すると、Thingworxまたは他のIoTプラットフォームによる、整理されたタイムスタンプ付きのデータへのアクセスと解釈がどのように簡単になるかをご覧ください。
公開 2020/06/22
お客様へのご提案