EY最新モビリティ消費者指数によると、自動車購入を計画している消費者の50%以上が、完全電気自動車、プラグインハイブリッド車、ハイブリッド車のいずれかを選択するとのことです。この数値が50%を超えたのは初めてのことで、わずか2年で22ポイントも上昇したことになります。そして、この推進力のパラダイムは、石油への依存から徐々に脱却していくにつれて、他のモビリティ分野でも同様の成長が見られるでしょう。
実際、国際的な法律、電化、脱炭素化などの総合力は、世界の素材市場に急激な影響を与え、既存企業は需要に追いつくために競争し、新興企業は市場の一角を奪おうと出現しているのです。
産業概況と市場指標
このレースで(文字通り)不可欠な要素は、リチウムと銅です。銅は、1880年後半から90年代初頭にかけてエジソン社とウェスチングハウス社が競い合う前から、電気ソリューションの主成分として使用されてきました。
一方、リチウムは比較的新しく、最初のリチウムイオン二次電池の特許は約100年後の1977年に取得されました。しかし、その歴史の浅さとは裏腹に、現代社会における重要性は高いものです。ノートパソコンや携帯電話の電源としてだけでなく、電気で動くものにはほとんどリチウムとその誘導体が使われています。
リチウムの需要は、小規模なリチウム鉱床であっても、長期的に比較的安定した市場価格を維持し、需要の増加によって市場価格が上昇するため、採掘の費用対効果が高いと判断されます。このため、世界各地で小規模な事業者が採掘作業を開始し、大規模な投資を集めています。
しかし、これらの新しい小規模事業が軌道に乗る前に、たとえリチウムとは無関係の事業であっても、より大規模で経験豊富な鉱山会社から学ぶべきことがあると指摘する価値があります。
デジタルマイン
尋ねられたとしたら、既存の採掘事業の大半は、もっと早くデジタル化したかったと公言することでしょう。その理由は明らかです。デジタルマイニングのアプローチは、伝統的にアナログ思考で成り立ってきたこの業界に、効率と可視性への配慮というパラダイムシフトをもたらしたのです。
デジタルトランスフォーメーションは、より明白な業務上の利益から、健康や安全、そしてサステナビリティ(持続可能性)に至るまで、鉱山の業務のほぼすべての側面にプラスの効果をもたらします。しかし、デジタルトランスフォーメーションの利点と強化された能力は、現地での業務をはるかに超えています。採掘から加工、バッテリの製造、設置、使用、そして最終的には再生とリサイクルに至るまで、バリューチェーン全体をカバーします。
このプロセスの各ステップは、現地、上流、下流の採掘ソースからのデータの可視化と文脈化によって繁栄し、すべてのリンク(特に中小企業)が、はるかに大きな事業のデジタル規模の経済から利益を得ることができます。
そして、この相互にリンクしたデータパスは、EUの法律とドイツのグローバルな自動車メーカの力を借りて、最終的にはEVバッテリのデジタルパスポートの基礎を形成することになります。バリューチェーンのすべての段階において、このような知識を組み合わせることで利益を得ることができるのです。
早期デジタル化の利点
では、なぜ新興企業は早期にデジタル化を進める必要があるのでしょうか。正当化するためには、まずオペレーションを全体的に見る必要があります。CAPEX、OPEX、政府の政策、サプライチェーン管理、ITとOTテクノロジ、インフラなどなど、数え上げればきりがありません。
また、エネルギー使用量、水使用量、排出量など、事業活動が地域に与える環境影響も考慮する必要があります。そして、それを正直に、明確に、地元当局に示す必要があります。管理し、監視し、分配することがたくさんあります。しかし、デジタル技術と経路を使えば、そのすべてを制御し、操作し、測定し、共有することができます。
アプリケーション
世界各地での経験を通じて、私たちは採掘作業のローカルおよびグローバルなニーズに対応する専門知識を培ってきました。大規模な露天掘りの鉱山から小規模で専門的な鉱山まで、私たちは真のデジタルマインを実現するためのソリューションを提供してきました。そして、最大のメリットを享受しているのは、事業全体にわたってデジタルマインドセットを完全に統合した鉱山施設です。
コンサルティング、契約、接続、フィールド、人材の各サービスを提供し、お客様の資産と社員や関係者を結びつけ、リアルタイムの業務上の意思決定につながる重要な洞察を得るための支援を行なっています。
世界最大のリチウム生産国であるオーストラリアの鉱山の70%、南米の鉱山の60~70% (チリは世界最大の埋蔵量と世界第2位の生産量)、世界第3位の生産国である中国の鉱山の30%で当社のソリューションが稼動しています。
このレベルの飽和状態は、コミットメントと苦労して獲得したこの分野の専門知識なしにはあり得ません。私たちはエコシステム全体を理解し、バリューチェーンのすべてのレベル、すべてのステップに対応するソリューションを用意しています。当社の専門知識、テクノロジ、パートナシップ、リソースを活用して、リチウムと銅の鉱山におけるデジタルトランスフォーメーションを簡素化し、効率とスループットの向上、コスト削減、サステナブルなオペレーションから利益を得ることができます。当社の予知保全と予見保全の機能は、環境と人の安全を確保し、ダウンタイムを回避し、OEEを最大化します。
デジタル化は心の持ちようではなく、ビジネス上の必須事項であり、運用上の1と0をすべて受け入れるのが早ければ早いほど、より多くの利益と価値を引き出せるのです。