ロックウェル・オートメーションのリニア搬送システム(独立型カートテクノロジ(ICT))は、摩擦のない推進力で正確な動作制御を可能にし、搬送トラックシステム分野に革命を起こしています。モーションの自立性は、柔軟性、ボトルネックの削減、性能の向上を可能にするため、マスカスタマイズの鍵となります。しかし、このような機械的な自由を得るためには、ムーバ上のセンサやアクチュエータにリアルタイムでデータを接続することが非常に難しくなるという代償があります。リニア搬送システムによるムーバの自立は、さまざまなアプリケーションで多くのメリットをもたらしますが、ムーバの自動化は、リニア搬送システムの活用によるさらなる大きなメリットの可能性を秘めています。
ムーバにIO-Linkワイヤレスを搭載することでリアルタイム制御が可能になり、常に動きながら機敏に同期して製品を処理することができるため、自立性がさらに高まります。製品の搬送だけでなく、お客様のニーズの変化に対応した生産プロセスの簡素化も実現します。切換えやツールのセットアップにかかる時間を最小限に抑え、機械ごとに幅広い製品タイプを可能にし、新しい製品タイプや設計を適用する際のコストと市場投入までの時間を短縮します。ケーブル、チェーン、ベルト、機械部品、外部オートメーションアクセサリを減らすことで、機械の設置面積とメンテナンスの間接費が削減されます。また、ムーバとの通信により、状態モニタや予知保全が可能になります。
リアルタイム制御には、産業用の接続性が必要です。これまでファクトリオートメーションでは、有線接続が当たり前でした。高い信頼性と低遅延性により、機械の制御やモニタが可能だったからです。しかし、独立型のムーバによる搬送システムでケーブルを使用することは現実的に不可能です。ワイヤレス通信ソリューションが必要ですが、Wi-Fi、Zigbee、Bluetoothなどの従来の無線技術では、ムーバでの制御には信頼性とレイテンシ(待ち時間)が不足しています。超高信頼性、低レイテンシ、スケーラブルな通信という厳しい要件を満たすように設計されていないのです。
そのようなワイヤレスオートメーションのために設計され、そのニーズに応えるソリューションが、現在入手可能なIO-Linkワイヤレスです。IO-Linkワイヤレスは、ファクトリオートメーションのリアルタイムセンサ/アクチュエータ制御とモニタの両方で、ケーブルにかわるグローバルなワイヤレス通信規格として開発されました。IO-Link IEC 61131-9規格をベースに、すでに確立されているIO-Linkベースの技術にシステムを拡張したものです。IO-Linkワイヤレスは、ワイヤレス制御デバイスの高密度化とスループットをサポートするために、決定論的低遅延、堅牢性、スケーラビリティを備えた産業用の高信頼性を提供します。
ロックウェル・オートメーションのテクノロジパートナであるCoreTigo社は、ICTシステム上で高性能なIO-Linkワイヤレス通信を可能にするソリューションを提供します。各ムーバにはIO-Linkワイヤレス・マルチポート・ハブ(TigoHub)が搭載されており、ムーバ本体で複数のセンサやアクチュエータの接続を可能にします。IO-Linkワイヤレスマスタ(TigoMaster)は、ムーバ上のデバイスと無線で通信し、オートメーション制御のためにPLCに接続し、データモニタのためにモノのインターネット(IoT)や企業のITレベルのサーバに接続することができます。CoreTigo社のユニークなアンテナソリューションは、リニア搬送システム統合のための重要なコンポーネントです。数百台のムーバやデバイスとの通信をワイヤレスでサポートする、信頼性が高く、スケーラブルで、セキュアなソリューションを可能にします。複数のリニア搬送システムが存在する機械やワークセル内を常に移動しながら、これを実現します。また、ロックウェル・オートメーションのテクノロジパートナであるVAHLE社の非接触配電システムを使って、ムーバに誘導的に電力を供給することもできます。VAHLE社は、超小型・軽量で必要な電力をムーバに供給する非接触エネルギー伝送のシステムを開発しています。そのため、機械メーカは、必要な可搬重量を確保しながら、ムーバにセンサやアクチュエータを搭載する自由度を手に入れることができます。CoreTigo社のIO-Linkワイヤレスデバイスと誘導電力技術の組み合わせにより、リニア搬送システムのためのケーブルのない電力と検知のソリューションが実現します。
エンドユーザのCloostermans社は、ロックウェル・オートメーションのリニア搬送システム上にワイヤレス電力と通信の強力な組み合わせを構築するというビジョンを持って、2年前にCoreTigo社のソリューションの使用を開始しました。今日、Cloostermans社は、1台のマシンで300以上のデバイスが同期して動作する、ワイヤレスリニア搬送システムの最大の統合を提供しています。新しい搬送システムを設計しているのであれば、今こそ、制限なく常に動きながらリアルタイムの制御とモニタを可能にする産業用ワイヤレスソリューションで、さらに自立性と適応性を高めるチャンスです。詳しくはロックウェル・オートメーションの営業責任者、または最寄りのCoreTigo社にお問い合わせにください。
公開 2022/02/23