お客様へのご提案
バッテリは、現代社会や将来に備えた経済において重要な役割を果たしており、私たちの移動、電力供給、通信の方法を大幅に変えています。世界のバッテリ産業が発展するにつれ、ヨーロッパは急速に成長する市場のリーダとしての地位を確立しています。
市場の可能性は明らかに存在しますが、ヨーロッパはこれまでそれを最大限に活用しておらず、バリューチェーンの重要な部分を世界の他の地域にアウトソーシングしています。現在、EUのリチウムイオンバッテリの製造は世界シェアの3%未満しかありません。
巨大な成長の機会を利用するには、大陸の既存の製造業務、確立されたサプライチェーン、およびグリーンイノベーションのノウハウによって提供される計り知れない可能性を探求する必要があります。
この成長の可能性を促進することは、RECHARGEの多くの目標の1つです。高度な充電式およびリチウムバッテリ技術の業界団体として、脱炭素化されたモビリティとエネルギー生成への移行を加速することで業界を前進させ、経済、技術、持続可能性の問題におけるEUの2050年のクライメイトニュートラル(気候中立)の大望とリーダシップの役割をサポートすることを目指しています。
ポリシーと調査作業を通じて、原材料の生産から寿命管理に至るまで、地域のバッテリ技術の長期的な進歩の強力な基盤を提供できる360度のバリューチェーンをサポートしています。
私たちの強みを発揮する
ヨーロッパの将来の業界のリーダシップにおける最初の構成要素は、この地域の社会経済史と現在のルーブリックが、堅牢で繁栄するエコシステムを構築するための強固な基盤にどのように貢献しているかを明確に理解することです。幸いなことに、ヨーロッパにはさまざまな強みがあります。これらには以下が含まれます。
強力なIP
この分野のヨーロッパ企業は、投資と製品開発に重点を置いており、グローバルレベルでの競争力をサポートしています。
協力的な立法の枠組み
国内および大陸を越えた現在の規制は、人権、サステナビリティ(持続可能性)、CSR、安全などの分野で業界を高い水準に保っています。
多様で高度なスキルを持つ市場
バッテリは、自動車やエネルギーなど、ヨーロッパ経済が伝統的に好調であった分野で重要な役割を果たしています。これらの継承されたスキルは、バッテリ製造の成長をサポートすることにうまく変換されています。
確立されたサプライチェーン
ヨーロッパ諸国間の既存の貿易関係は、原材料、部品の製造、エンドユーザ製品の製造などの分野における相対的な強みに基づいて、深く根付いています。輸送コストの低下と炭素排出量により、サプライチェーンの効率が向上することは、ヨーロッパ諸国間の貿易に固有のものです。
サステナビリティを重視している先進的な政府と消費者
消費者は、自分たちの倫理的で持続可能な原則との一貫性を確保するために、購入するものの起源を知ることをますます要求しています。
大陸の未来に力を与える
これらの特長は、成長をサポートするために、歴史的なつながりと現代のトレンドを組み合わせたものであるという点で重要です。グローバルなサプライチェーンは今後数年間で大きな変化を遂げる可能性が高いため、ヨーロッパの立場をさらに強化し、その長期的な可能性を高めるための特定の機会を特定しました
RECHARGEでは、以下に重点を置いています。
- IoT、モビリティ、高度な通信などの主要な成長分野におけるイノベーションの促進。世界的な競争が激化する中、ヨーロッパが技術的な観点からリードできるようにするために、研究開発活動をサポートするための資金を保証し、継続的に増強することが重要です。
- グローバル市場で競争するための公平な競争の場を作成します。現在、EUの立法者と協力して、改訂されたバッテリ指令(および関連する立法ファイル)の提案に取り組んでいます。これは、欧州の製造業者に競争の枠組みを与える上で重要であると考えています。この指令の下で、ヨーロッパ以外の製造メーカは、炭素排出量、使用済み管理、人的、社会的、労働者の権利などの分野で地域企業と同じ基準に拘束されます。
- サステナビリティとリサイクルにおけるリーダシップの推進。天然資源を最大限に活用するためには、バッテリ製品のライフサイクル全体を検討するという広い視野を持っていることが重要です。この進化を管理することにより、環境および戦略的な供給に関連する材料が産業サイクルで維持され、通常これらの材料の使用量が少ない、より高性能でより効率的なバッテリの生産に利用できるようになります。これらの効率向上により、家庭用エネルギーへの化石燃料への依存度の低下、輸送の減少、リサイクルの改善などの要因によるCO2排出量の削減に支えられ、バッテリの環境プロファイルを改善できます。
- 原材料からサポート終了までの倫理的なサプライチェーンに与えられた重要性のレベルを示します。ヨーロッパの消費者は、購入する製品がどこから来ているのかをますます意識するようになり、生産者からの透明性の向上を求めています。基本的な材料が倫理的に調達されているだけでなく、バッテリ製品の生産が健全であることを実証できることは、したがって、市場の大きな差別化要因となります。
道をリードする
このような機会を受け入れることで、ヨーロッパのバッテリ製造メーカは、既存の地域の強みを維持し、グローバルレベルでの競争上の優位性を高めるだけでなく、よりサステナブルな未来に向けて真のリーダシップの役割を担うことができます。この可能性を実現するには、サプライチェーン全体で協力して、大陸の深い知識と有望なイノベーションの可能性を活用することが不可欠です。
ロックウェル・オートメーションと協力して、この繁栄するエコシステムの構築とサポートを支援し、世界をより生産的でサステナブルにするというビジョンに貢献できることを楽しみにしています。
公開 2020年4月20日