近年、世界中の企業がデジタル技術の導入を急速に加速させています。それには理由があります。調査によると、COVID-19の流行前に行ったデジタル投資によって、企業はより俊敏に対応できるようになり、まだデジタルトランスフォーメーションを進めていない企業も、大きく変化するデジタル社会に対応するために今投資を行なっていることがわかります。お客様の期待の変化、サプライチェーンの需要の増加、新しいハイブリッドワーカーに後押しされ、先見の明のある企業は、この新しいビジネスと経済環境で競争力を維持するために「デジタルファースト」のアプローチに方向転換しています。
産業界では、デジタル技術を活用してエンジニアリングを革新し、効率的に製造し、一流の顧客サービスを提供することが、組織の成功と失敗を分けることになるのです。PTCでは、デジタルトランスフォーメーションとは、デジタルと物理の世界をつなぐ閉じたループであり、私たちを取り巻くあらゆるものの設計、製造、サービスのあり方を変革するものだと考えています。
デジタル技術を採用することで得られるメリットは無数にありますが、大規模なデジタル・トランスフォーメーション・プログラムを軌道に乗せるのは難しいのが実情です。実際、1,500のデジタル・トランスフォーメーション・プロジェクトを対象にしたPTCの最近の調査では、約半数がROIを達成できず、データのアクセス不能やサイロ化したシステムといった共通の痛点が取り組みを阻んでいることが明らかになっています。
デジタルトランスフォーメーションを成功に導く最も重要な要因は、プログラムのビジョンと期待に関する関係者間の整合性であると言えるでしょう。成功する変革プログラムは、デジタル技術そのもの以上に、システム上の変化を推進しようとする大胆な経営陣、組織のあらゆるレベルにわたって部門を超えたコラボレーションを鼓舞すること、真の変革に専念する企業文化を醸成することが必要なのです。これらの資質を備えたリーダシップのある組織は、そうでない組織に比べて、デジタルトランスフォーメーションの取り組みでより大きな価値を見出す可能性が9倍も高くなります。
経営幹部のリーダシップがデジタルトランスフォーメーションの成功をもたらす(あるいは壊す)理由のいくつかを探ってみましょう。