エッジコンピューティングは、近年ますます普及し、「バズワード」から「非常に有益なもの」への移行を成功させています。この分散型コンピューティングモデルと、ストレージとコンピューティングを必要とするマシンや場所に近づけるその能力は、その価値を証明し続けています。応答時間の改善、バンド幅の節約、セキュリティの懸念の軽減など、多くの点で明確なメリットがあることを、経営幹部でさえ認識しています。
エッジコンピューティングは、戦術的な意思決定のためのデータの前処理を可能にし、データをマシンにもたらし、分析のためにクラウドホスティングのデータレイクに送られる生のデータ量を減らし、スペースを節約し、新鮮な生産ソリューションの機会を確立します。ストレージ、アプリケーション、コンピュータなどのリソースを、ネットワークのエッジで、それらを必要とするユーザやデバイスにできるだけ近い場所に割当てる必要があります。これにより、データが遠くまで移動する必要がなくなるため、待ち時間が短縮され、パフォーマンスが向上します。また、データソースにアクセスできることで、オペレータはリアルタイムの情報にアクセスし、より多くの情報に基づいた意思決定を行なうことができるようになります。
エッジコンピューティングの利点:
- データ処理とスピードの向上: エッジコンピューティングは、バンド幅の利用を減らし、データの保存と処理をユーザに近づけることで、クラウドコンピューティングよりも迅速な応答時間を実現します。
- セキュリティの向上: データの長距離伝送が不要になったことで、エッジコンピューティングはセキュリティ強化に貢献します。潜在的なサイバー脅威から機密データを保護し、データ漏洩のリスクを低減します。
- 信頼性の向上: エッジコンピューティングは、データをローカルにバッファリングし、ローカルのHMIを使用することで、より信頼性の高い接続を提供します。
このようなメリットを実現するには、組織のニーズを満たす適切なハードウェアを見つけることが必要です。エッジコンピューティングのハードウェアは、コンパクトで、堅牢で、十分なストレージを備え、接続オプションが豊富で、希望する容量に対応できるものであることが求められます。これらの要件はそれぞれ、コンピューティングデバイスを選択する前に考慮する必要があります。これらのデバイスは過酷な環境に配置されることがあるため、最適かつ確実に動作し、故障率を最小限に抑える必要があります。
エッジコンピューティングは、適切に選択・適用されれば、データ処理とストレージを、データソースに近いネットワークのエッジで行なうことができます。このアーキテクチャは、レイテンシ(待ち時間)の短縮、拡張性の強化、より柔軟なコンピューティング環境の提供を目的としています。これにより、クラウドに送信されるデータの量が減り、パフォーマンスが向上し、レイテンシが最小化されます。さらに、エッジコンピューティングではセキュアな環境でストレージやデータ処理を行なうことができるため、データ漏洩の脅威を低減することができます。エッジコンピューティングとOT (制御技術)は連動しており、エッジコンピューティングによってOTシステムはよりソースに近いところでデータを処理し、応答時間を向上させ、待ち時間を短縮することができる。制御とコンピューティングを1つのプラットフォームに統合することで、当然のことながらメリットが得られますが、最も顕著なのはスペースの節約です。エッジコンピューティングは分散コンピューティングを可能にし、リソースの効率的な使用と拡張性を向上させることができます。
エッジコンピューティングの欠点:
- セキュリティリスク: エッジコンピューティングは、セキュリティで保護されたデバイスやデータポイントの数が増えるため、セキュリティ侵害の可能性が高くなる可能性があります。
- コスト: エッジコンピューティングは、長期的なコスト削減効果はあるものの、新しいソリューションの管理・保守に必要なトレーニングに加え、追加のハードウェアとソフトウェアを最初に購入するため、初期費用が高くなることがあります。
エッジコンピューティングは、データ処理をネットワークのエッジで、よりデータソースに近いところで行なうことを可能にする分散コンピューティングアーキテクチャです。データ処理とレイテンシの減少を可能にし、プライバシーとセキュリティも向上させます。SCADAなどの一部のアプリケーションでは、機械や機械に組み込まれたイベントに近い位置で処理できることが利点となっています。エッジコンピューティングは、製造業、ヘルスケア、輸送などさまざまな業界で活用されており、煩雑なITロジスティックスを気にするのではなく、スマートマシンで可能なことに集中できるようになります。真の産業用エッジコンピューティングは、クラウド統合アプリケーションとローカルファーストまたはローカルオンリーのアプリケーションを、斬新な方法で組み合わせることを可能にします。
エッジコンピューティングは、新しい可能性を追求し、何が可能かを再考するのに役立ちます。
ロックウェル・オートメーションのサイバーセキュリティの専門家にご相談いただければ、エッジコンピューティングが解決できる新たな問題や、お客様の業務をより良く保護する方法について、さらに詳しくご説明いたします。