産業環境におけるサイバーセキュリティに関するよくある質問
「産業環境におけるサイバーセキュリティは、いつ、どこから、どのように始めればよいのでしょうか」これは、お客様とサイバーセキュリティのニーズについて話し合う際に、最もよく聞かれる3つの質問です。これらの質問に対して、私たちはお客様のニーズと目標に沿ったソリューションとスケジュールを提案します。
同様に、お客様から「なぜ」という4つ目の質問を受けることもあります。なぜ私たちの産業環境にサイバーセキュリティが必要なのか」という質問に対する私の答えは、あなたを驚かせるかもしれません。
敵を知る
孫子の兵法に「敵を知り己を知れば百戦危うからず」という有名な言葉があります。デジタル戦争では、これを「敵を知り、環境を知り、能力を知る」と復唱することが多いのですが、「なぜ」の1つは、敵を知ることにあります。
産業と重要インフラに対する急速に進化するセキュリティ上の課題は、「なぜ」のもう1つの部分です。インダストリ4.0とデジタルトランスフォーメーションは、運用と生産の向上を可能にしますが、同時に、接続された産業ネットワークに生産とサイバーリスクの追加を招きます。
敵を知り、セキュリティ上の課題を知ったら、大まかな「なぜ」の問を、より戦術的なセキュリティ上の問に絞り込んでください。
何から守っているのか知っていますか?
自分が何から守っているのか知っていますか?
すべてが変わった日に、あなたは何をしますか?
これらの質問に1つでも答えられる人は、すでに何らかのネットワークセキュリティ戦略に取り組んでいる可能性が高いです。
産業用サイバーセキュリティのキャリアを通じて、私はさまざまな業界のお客様をサイバーセキュリティの試験を通じて導いてきました。それは、鉱業会社が攻撃を受けていることを理解する手助けをしたり、大都市にあるデータセンターで、何百万人もの人々の生活に影響を与える可能性のあるシステム上のマルウェアの場所を特定し、対応したりなどです。私たちは敵や課題、環境、能力を熟知しているため、これらのシナリオで成功を収めることができました。「なぜ」に対する答えを知っていたからこそ、これらの組織は壊滅的な混乱を招くことなく、通常どおりのビジネスに戻ることができたのです。
「なぜ」の答えがわかったところで、サイバーセキュリティツールキットの強力なツールを紹介したいと思います。
次世代ファイアウォールを知る
生産環境では、ビジネスに関する情報に基づいた意思決定を下すために、これまで以上に多くのデータと機能が求められています。インダストリ4.0とデジタルトランスフォーメーションを導入する際、産業環境の保護は次世代ファイアウォール(NGFW)から始めることができます。プロトコルベースのアプリケーション制御、ゾーンやコンジットによるネットワークセグメンテーション、セキュアなリモートアクセス、さらにはクラウド環境へのアプリケーションのオフロードなどのセキュリティ機能は、すべてフォーティネットのFortiGateのようなNGFWで実現できます。さらに、FortiGate NGFWは業界をリードする脅威防御を提供します。FortiGateは、あらゆる場所に拡張可能なIT/OTコンバージェンスを実現し、堅牢なNGFWとして過酷な環境でもセキュリティ性能と脅威インテリジェンスを提供します。実際、FortiGateは世界で最も導入されているネットワークファイアウォールです。
ロックウォール・オートメーション環境では、FortiGateを使用することで、アプリケーションの制御だけでなく、二要素認証によるユーザやサードパーティベンダーのアクセスを制御することができます。FortiGateは、最先端のセキュリティと暗号化を内蔵し、利便性と信頼性を提供するセキュリティプロトコルを活用することで、仮想プライベートネットワーク(VPN)の利用方法を一新する道筋を提供することができます。
あなたの味方を知る
20年以上前にカリフォルニア州サニーベールで設立されたフォーティネットは、サイバーセキュリティの進化とネットワーキングとセキュリティの融合を推進し続けています。あらゆる場所で人、デバイス、データを保護することが当社の使命です。そのため、50を超えるエンタープライズ向けおよびOT構築製品のポートフォリオは、お客様が必要とするあらゆる場所で実証済みのサイバーセキュリティを提供する、利用可能な最大の統合製品です。フォーティネットのソリューションは、業界で最も多く導入され、最も多くの特許を取得し、最も多くの検証を受けており、660,000を超えるお客様に信頼されています。
孫子の言葉を借りれば、「勝利する戦士はまず勝利し、それから戦争に行く」ということです。サイバーセキュリティを内蔵したFortiGate NGFWは、ネットワークセキュリティの実現、信頼性の向上、ダウンタイムの削減、生産とアウトプットの改善を支援する能力を備えています。ロックウェル・オートメーションのパートナ検索でフォーティネットについて学び、当社の次世代ファイアウォールであるFortiGateをぜひご覧ください。
公開 2023/06/28