自動化から自律への変革
自律的な生産という数年来のビジョンを実現するために、今日のタイヤ会社は、その野望を支える基礎的な部分に焦点を当てる必要があります。これには、自動化された機械プロセスとクリーンデータの採用が含まれ、これらを組み合わせることで、工場フロアでの迅速かつ正確な意思決定が可能になります。
カリプソ社で実施した研究の一環として、ガートナー社のサプライチェーン戦略のハイプサイクルのモデルをタイヤ部門に適用してみました。ガートナー社は、この10年間で、現在の多くの製造工場における現状である手作業の段階から、2030年代までに自動化、拡張、そして自動化という3つの発展段階へと大きく変化すると予測しています。これらの段階は、それぞれ自律型工場につながる新しい機能を実現するために、次々と技術を導入していきます。最終目標は、AIで運営される自己管理された設備のネットワークとなります。
タイヤ会社の経営幹部にとって、現在の焦点は、クラウドコンピューティングを採用し、PLMやERPなど、これまで断絶していたシステムをデジタルスレッドの一部として統合することにあります。このデジタル化された基盤の上に、タイヤメーカは、ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)、モノのインターネット(IoT)、機械学習(ML)、デジタルツインの開発を統合して、タイヤ製造バリューチェーンを変革するためのより良い位置につくことになります。
この変革に伴うプロセスの強化は以下の通りです。
- ML制御によるプロセスの最適化 – データモデリングと分析を使用して、材料入力、制御システム、ランタイムパラメータ、タイミングを改善します。
- 予知保全と状態モニタ – IoTを使用して、是正措置や予防措置を可能にするフィードバックループを実装します。
- エネルギー管理 – 機械の稼働とスケジューリングの最適化、および統合された生産スケジュール計画により、エネルギー効率の向上をサポートします。
- スマート生産のスケジューリング – スマートマニュファクチャリング機能を使用して、作業員、材料、工具、在庫レベル、生産率のスケジューリングと割当ての改善を可能にします。
これらの開発により、工場全体のITとOTの統合が進み、マシンデータの品質と有用性が向上し、スマートで自律的な企業が実現します。