その他のブログ、ウェビナー、ビデオ、ポッドキャスト、およびその他の産業幹部向けの貴重なコンテンツについては、経営陣の視点ページのリソースセンターをご覧ください。
10年後または20年後に世界がどのように変わるかを想像するのは私たちの誰にとっても難しいことです。人口動態の変化、環境の変化、および幅広い技術の進歩により、現在の状況とは大きく異なる状況が約束されます。
急速に変化しているすべての分野の中で、ライフサイエンスは明日のニーズを満たす上で最も重要なものの1つです。バイオテクノロジ、医薬品、医療機器の継続的なイノベーションは、現在および将来にわたって世界の健康の改善をサポートするために不可欠な分野のほんの一部です。
アイルランドがこの活気に満ちた地域で本当に進歩を遂げている国の1つであると見ることは私に大きな喜びをもたらします。過去数十年にわたって行なわれた作業により、主要な多国籍企業を魅了する繁栄するビジネス環境、世界クラスの研究能力、および分野における豊富な才能により、このセクターの主要なプレーヤーになるための確固たる基盤が得られました。私たちの教育機関から生まれた薬理学や化学工学など。これらの追い風はまた、小規模な自家製のエンジニアリング会社が大企業の周りに伝播することを可能にしました。
このエコシステムがもたらした機会は計り知れず、アイルランド経済は私たちの時代の最も人生を変える進歩のいくつかに貢献し、国内だけでなくより広い世界に実質的な利益をもたらす能力を与えています。
この機会を実現するために、生態系は直面するあらゆる混乱に対処するための忍耐力を持っている必要があります。短期的な予期しないイベント、または長期的な運用上の脅威に対処するかどうかにかかわらず、継続性が重要です。
ライフサイエンスメーカが経験する可能性のあるいくつかの課題の例を以下に記載します。
短期的なスキル不足
世界がますますデジタル化する中、人間のスキルと能力はこれまでになく重要になります。制御システムから分析ソフトウェアに至るまでの先駆的な製造技術には、機器を最大限に活用する方法を知っているオペレータが必要です。市場でこれらのスキルが大幅に不足している場合、または予期しない急増時に一時的なオペレータを見つけることに伴う摩擦がある場合、企業はオペレーショナルリスクにさらされる可能性があります。
メンテナンスとライフサイクル管理
製造装置のライフサイクルは短くなっています。過去数十年の投資であったかもしれないものは、今でははるかに短い時間で時代遅れになるか、新しいイノベーションによって追い越される可能性があります。したがって、製造業者は、すべての機械が目的に適合していることを確認し、それが陳腐化してダウンタイムのリスクを生み出す場合にアップグレードまたはダウングレードする計画を立てる必要があります。
フェイルオーバと災害復旧
さらに極端な場合、企業は、生産ライン、または施設全体でさえ、予期せず動作不能になる状況に遭遇する可能性があります。この背後にある理由は、コンポーネントの障害からITシステムへの大規模なサイバー攻撃までさまざまです。いずれにせよ、サプライチェーンの混乱を回避するには、運用を復元する機能、または代替施設にシームレスに切換える機能が不可欠です。
長期的なスキルの共有と移行
継続性の脅威は一夜にして発生することはありません。専門的なスキルを持つ従業員が別の役割に異動したり、退職したりするために、必要なスキルを維持する上で問題が発生している製造メーカはたくさんあります。組織内で必要なスキルを維持できることは、多くの場合、そもそもスキルを持っていることと同じくらい重要です。
継続性のサポート
運用の継続性はさまざまな理由でライフサイエンス企業にとって重要であり、収益性と評判が危機に瀕している価値のほんの一部を占めています。ロックウェル・オートメーションでは、ライフサイエンス分野全体でさまざまな役割を担う企業と緊密に連携して、短期的および長期的に、実存的な圧力に関係なく業務を継続できるようにしています。
私たちが取り組んでいる重要な分野のいくつかは次の通りです。
- 監査および技術サポート。当社の資産信頼性チームは、潜在的な脆弱性またはリスクを特定するために、会社の製造のすべての領域について包括的な分析を実施します。特定できたら、最適な機能を確保するために機械を復元またはアップグレードするための技術的機能を提供できます。
- リモート通信、モニタ、およびメンテナンス。製造環境は急速に変化しており、多くの場合、手動の現場オペレータの必要性ははるかに少なくなっています。制御室の運用からリモートメンテナンスや専門知識の収集に至るまで、お客様が機能をインストールして、生産ライン管理に新しいレベルの効率と制御をもたらすお手伝いを行ないます。
- スキルサポート。必要な能力と利用可能なリソースを一致させることは、どのビジネスにとっても課題です。雇用や契約が必ずしも実行可能な選択肢ではない混乱や不確実性の時期には、さらに大きな課題になります。ライフサイエンスの深いスキルセットを備えたエンジニアとプロジェクトマネージャの専門家チームへのアクセスをお客様に提供し、必要に応じて基本的なスキルを活用できるようにします。
- パートナネットワーク。もちろん、単一の企業がすべてを行うことはできません。そのため、サイバーセキュリティやIoTなどの分野を専門とするエキスパートパートナのネットワークを構築し、お客様に最大限のサービスを提供できるようにしています。
現在の世界的なイベントとメガトレンドにより、アイルランドのライフサイエンス分野は今後数年間で拡大し、より多くの企業、研究チーム、才能をエコシステムに引き付けることが期待されます。この進歩を推進し、エコシステム全体をより効率的かつ信頼性の高い方法で実行できるようにサポートする製造メーカと協力できることは、大きな名誉です。長く繁栄し続けることができます。
公開 2020/04/29
お客様へのご提案