お客様へのご提案
まだ2020年の半ばですが、この年は、最近の政治経済史の中で最も激動の1つとして記録されるように設定されています。石油&ガス分野の場合、変動は例外ではなく標準と広く見なされています。それでも、過去の混乱に耐えてきた私たちにとってさえ、現在の需要と供給のショックの組み合わせは、私たちを驚かせています。
COVID-19の現在の問題は、大きな不確実性を示していますが、時間内に解決され、石油&ガス製品の需要が回復します。しかし、業界は大きく変化し、ここ数か月から学んだ教訓は、リーダが次に来るものに備えるために必要な回復力、適応性、およびよりスリムなコスト構造を獲得するために採用できる運用モデルを理解する上で非常に貴重です。
この分野の変動する経済学の根底にあるもう1つの重力が働いています。それは、既存の生産の効率を最大化する緊急の必要性です。過去5年間、生産者の焦点は、供給コストを下げるために、新しく、しばしば急進的な手段を採用することでした。今後数年間の市場の需要はあいまいさを取り巻くため、これらの効率性を見つけてそれに基づいて行動することがさらに重要な焦点になります。
課題に立ち向かう
次に来ることに備えるために、企業は最も差し迫った共通の課題に立ち向かう義務があります。まず、商品価格の低下に起因する圧力の一部を緩和するために、コストを削減する必要があります。次に、潜在的に危険な状況へのさらされる機会を減らす方法を模索し、現場の人員の安全を保護する必要があります。最後に、知的財産を保護および拡大する必要があります。これは、短期間のトレーニングとスキルアップの両方を通じて行われ、長期的には、会社の知識ベースを構築し、頭脳流出のリスクを回避します。
デジタルトランスフォーメーションは、これら3つの課題すべてに取り組む魅力的でありながら、ほとんど未開発の機会を提供します。専用のデジタル戦略は、現場の運用を支えるインフラから、プロセス効率の向上を促進するリモートテクノロジまで、すべてを採用、調整、および制御するのに役立ちます。したがって、生産者は、今後数年間、急速に減少するマージンを保護するための新しい機会を模索することができます。
テクノロジが生産プロセスの改善を推進するのに役立つ3つの特定の領域があります。
1. リソースを最大限に活用
空の旅やプラスチックベースの消費財などの業界からの需要が継続的にない場合、生産者の焦点は供給コストの削減にある必要があります。この目的は、単一の統合プラットフォームを介してすべての生産資産を実行および最適化するための包括的なアプローチを通じて追求できます。
すべてのコントロールを単一のソリューションに統合することで、企業は、特定のタスクとプロセスに対処するために、接続されたハードウェアコンポーネントとソフトウェアアプリケーションと組み合わせた産業用IoTインフラの効率を調査できます。この接続された生産環境により、より深いレベルの分析が可能になり、人的および技術的なすべての資産にわたって、大幅な改善が可能な場所を特定するのに役立ちます。
2. 地上(またはプラットフォーム)でのブーツの必要性を減らす
作業者の安全は、ここ数十年にわたって業界にとってますます優先度が高くなっています。作業者を安全に保つための最良の方法は、労働者をできるだけ危険から遠ざけることです。これは、COVID-19による社会的距離の必要性によってさらに強調されています。
その結果、生産者は、離れた場所で生産を管理する方法を理解することに熱心です。リモート支援は、熟練労働者がコマンドセンターの安全から操作を管理する方法を提供し、自動化を使用して現場での活動を制御します。IoT機能を通じて、生産者はサイト全体で発生していることを離れた距離からでも監視できます。このアプローチには、手の届きにくい場所にあることが多いこれらの油井に人々を送ることに関連するコストを最小限に抑えるというさらなる利点があります。
この目的のために、ロックウェル・オートメーションは、PTCのThingWorxとセンシアの接続された生産を提供して、コネクテッド・ワーカ・ソリューションと資産のリモート管理を提供します。
3. 最も価値のあるものを維持する
石油&ガスは非常に熟練した産業であり、将来にわたって価値を提供するのはこれらのスキルです。これまで、これらのスキルを収集、カタログ化して、最も必要な場所に提供する信頼できる方法はありませんでした。
拡張現実(AR)は、スタッフ間で知識を共有し、将来のために知識を保存するための魅力的な方法を提供し、大幅なコスト削減を実現します。Vuforia Expert Captureなどのソリューションを使用すると、生産者はIT/OTデータをオペレータに配信するより効率的な方法を作成し、手順を追った段階的なAR作業指示とリモートガイダンスを使用して従業員の安全性を向上させることができます。
今後の展望
大きな不確実性の中で、今後数年間はこのセクターにとって試練の時となることが予想されます。一部の企業は、市場の需要の散逸から生じる負のフィードバックループを打ち負かすのに苦労するでしょう。
生産者はデジタル化に精通している可能性がありますが、全体的なソリューションを開発するには、すべてが調和し、必要な運用効率とコスト効率を提供できるようにするためのコンサルタントへのアクセスが必要です。
ロックウェル・オートメーションなど、ビジネスのプレッシャーを理解している企業と協力することで、この変化する状況を乗り越えることができます。私たちは、より緊急のニーズを定義し、潜在的な効率を特定するのを支援し、不安定な環境を処理するようにビジネスを設定するためのクラス最高のソリューションをもたらします。さらに、シュルンベルジェやPTCなどのパートナのネットワークを結集して、最新の機能の実装とニーズに適した機器のセットアップを支援します。
デジタル戦略の計画段階に私たちを連れてくることで、私たちは全体像を見て、短期的な勝利と長期的な願望を捉えることができます。協力して、石油&ガス生産の次の市場サイクルであなたの会社がどのように運営されるかを形作るのをお手伝いすることができます。
ロックウェル・オートメーションの石油&ガスのページにアクセスして、明るい未来を築きながらコストを削減するのに役立つソリューションについてご覧ください。
公開 2020/08/02