包装機の能力をさらにアップ
リニア搬送システムはトラックに沿って製品を搬送するムーバを個別に制御し、従来のギア、チェーン、ベルト式のコンベアに比べて数え切れないほどのメリットを提供します。
まず第一に、製造メーカはボタンを1回押すだけで生産を切換えることができます。オブジェクト指向のライブラリにより、標準化と短期間での実装がHMIからのモーションプロファイルでプリセットされ、機械フォーマットの変更にかかるダウンタイムは実質的にゼロになります。
製品間の間隔が固定されている従来のコンベアテクノロジと異なり、リニア搬送システムはピッチが可変です。生産ラインの製品間の距離を調整でき、さまざまな製品フォーマットに適合させることができます。この柔軟性により、パッケージ対象のすべての食品&飲料製品にたった1つの生産ラインで対応でき、スループットが増大します。
リニア搬送システムを新しいシステムに採用した、産業用オートメーション開発者でありシステムインテグレータであるDTエンジニアリング社は、フォーチュン500のあるお客様がOEE標準である85%に適合するのを支援しました。ソリューションは標準をはるかに超えて、97%のOEEを達成しました。この成功に基づいて、DTエンジニアリング社はソリューションを多様なアセンブリ、調剤、パッケージアプリケーション用の新製品に発展させました。
インテリジェントで間隔の空いたカートは、製造業において最大のトラブルスポットの1つである、「送り込み」の問題を解決するのに役立ちます。食品包装での最も複雑な段階の1つとして、アプリケーションにボトルネックがあるとすれば、それは一般的に送り込み段階です。リニア搬送システムはカートの間の間隔を調整し、特定のパッケージステーションで減速し、無限の生産のために連続的かつタイミングをとったプロセスを組み合わせることができます。