エッジコンピューティングとクラウドコンピューティングのモデルは、互いに補完し合いながら、各組織の固有のニーズに基づいた柔軟なソリューションを提供することができます。リアルタイムの収集と分析には、エッジが理想的です。同時に、集中型の大規模な分析には、クラウドが理想的です。両者を組み合わせることで、機械学習や資産パフォーマンス管理などのパフォーマンスに関する取り組みに、リアルタイムかつ長期的な洞察を提供することができます。
エッジコンピューティングの利点
エッジコンピューティングは、パフォーマンス、レイテンシ(遅延時間)、バンド幅、セキュリティ、プロキシミティ(近接)といったクラウドコンピューティングの問題に対処することで、OTソリューションを強化することができます。これにより、次の産業革命を推進し、製造業を変革し、より効率的で管理が容易なアジャイルなビジネスエコシステムを促進することができます。では、その主なメリットについてもう少し掘り下げてみましょう。
低レイテンシ
エッジソリューションの最も一般的な動機は、ネットワーク遅延に起因するもので、これはアプリケーションのリクエストとその結果としてのレスポンス間の遅延を意味します。リアルタイムアプリケーションでは、ミリ秒単位の遅延も重要です。OT環境では、予測できない遅延は、不良率の増加や安全の問題を意味します。
低バンド幅の制限
IoTデバイスなどエッジに接続される機器の普及に伴い、データ生成量は飛躍的に増加しています。場所によっては、高速ネットワーク接続が利用できない、または法外なコストがかかる可能性があります。そのため、エッジで大量のデータを必要とするAIのユースケースに対応するため、企業はエッジコンピューティングを使用して、データをローカルでフィルタリングおよび処理することにより、データ伝送要件を減らしています。
より高いパフォーマンス
これは、低レイテンシと低バンド幅を実現することによる直接的なメリットです。インフラとアプリケーションをデータの生成と消費の近くに配置することで、全体的なパフォーマンスが最適化され、より良いユーザエクスペリエンスにつながります。
コンプライアンスの強化
エッジコンピューティングは、データの移動を制限することで、コーポレート・ガバナンス・ポリシーやその他の規制により、機密情報を社内に留める必要がある場合にも対応できます。ヨーロッパでは、一般データ保護規則(GDPR)により、データの通信や保存の場所に関するデータ主権ルールが定められています。他の地域でも、カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)などの法律が制定され、これに追随しています。エッジは、このようなコンプライアンスをより詳細に制御することができます。
持続継続性の向上
最後に、エッジコンピューティングは事業継続性を向上させます。より多くの企業が業務の自動化を進める中、ネットワークやクラウドが利用できない場合でも、基盤となるシステムの可用性を維持することが不可欠となっています。主要なクラウドプロバイダはいずれも、過去1年間に不測のサービス停止に見舞われており、おそらく今後もその傾向が続くと思われます。しかし、エッジインフラ上で動作するアプリケーションは、ネットワークサービスが復旧するまで機能を維持することができ、業務への影響を抑えることができます。
エッジを取り巻く課題
そろそろコインの裏表を検証し、エッジコンピューティングの取り組みで対抗する必要のあるリスクを評価する時期が来ています。オンプレミスのデータセンターがあり、クラウドにアクセスするための高速インターネット接続があり、ITスタッフが常駐している本社とは異なり、エッジの遠隔地のリソースは比較的限定されています。もう少し詳しく見てみましょう。
少ないIT機器とスペースによる単一障害点(SPOF)
ハイエンドのサーバ、ストレージ、ネットワーク機器を冗長化して遠隔地に設置する余裕のある企業はほとんどありません。そのかわりに、電源やハードディスクなどのコンポーネントが冗長化されていない汎用的なサーバ(場合によってはデスクトップPC)に重要なアプリケーションをインストールすることがあります。さらに悪いことに、エッジロケーションには、サーバルームやIT機器のための環境制御されたスペースがない場合もあります。冗長性、適切な電力、冷却、換気がないため、単一障害点が発生する可能性があります。
低速で高価なインターネット接続
今日、多くの遠隔地は、最小限のサービスレベル契約(SLA)で地元のインターネット・サービス・プロバイダ(ISP)からブロードバンドインターネット接続を介して企業のデータセンターとクラウドに接続されています。ブロードバンドインターネットが利用できない場合、より高価な専用回線を設置するか、比較的限定的で高価なデータプランの4Gまたは5G携帯電話接続を使用する必要がある場合があります。遠隔地にインフラを配備していない組織では、インターネットの停止は遠隔地での完全な業務停止を意味することもあります。
ITスタッフの数が少ない
IT専門スタッフは、一般的に本社に配置されています。遠隔地にある拠点では、現地にITスタッフがほとんどいないこともあり、システムがダウンすると完全に停止してしまいます。IT専門スタッフがいない拠点では、本社からエッジロケーションの汎用IT機器へのリモートアクセスは困難で、リモート管理ツールも限られており、ハンズオンのトレーニングもできません。
まとめ
エッジコンピューティングのパラダイムがもたらすメリットと潜在的な注意点に関する認識が高まっていることから、IXリーダたちは、IXイニシアチブにこれらの側面を戦略的に取り入れる必要があります。前述の通り、エッジ・コンピューティング・パラダイムによるIX戦略を成功させるには、インフラ、ネットワーク接続、経験豊富なスタッフへの追加投資が必要になる場合があります。しかし、IXのリーダは、ニーズに合った適切なエッジ管理ソリューションを選択するための追加的な検討事項について、自ら学ぶ必要があります。この点については、エッジ探索の旅の次のマイルストーンで取り上げる予定です。
[1] https://www.techtarget.com/searchcio/DrivingITSuccess/4-Things-You-Need-to-Know-Now-About-Edge-Computing