統合が容易に
Firstまず、低圧MCCを制御システムに統合するワークフローを確認します。石油&ガス業界の多くは、LVMCCをサードパーティの分散制御システム(DCS)またはその他の旧式のオートメーションコントローラに統合するという課題に取り組んできました。多くの場合、DCSはEtherNet/IPで通信しないため、統合を可能にするために追加のハードウェアを設置する必要がありました。
これに対処するために、ロックウェル・オートメーションは、PowerFlex 750シリーズドライブを使用する可変周波数アプリケーションから、E300電子過負荷リレーによって制御される固定速度アプリケーションやSMCソフトスタータを必要とする低電圧始動アプリケーションまで、MCC内のすべてのインテリジェントデバイスを組み込んだModbus TCP/IP LVMCCソリューションを開発しました。EncompassパートナであるHMSネットワークス社と提携して、ネイティブModbus TCP/IP通信用のE300電子過負荷リレー用のModbusTCP/IP通信モジュールを開発しました。このソリューションは、PowerFlex 750シリーズドライブとSMCFlexおよびSMC-50ソフトスタータを補完して、新しく展開されたDCSまたは旧式DCSに簡単に統合できる完全なソリューションを提供します。
保守性の向上
制御システムに統合されたら、MCC内のネットワークソリューションが柔軟なデバイス構成を提供して、システムで動作するモータを簡単に制御できるようにすることが重要です。もう1つの懸念事項は、ソリューションは常に保守と保守が容易でなければならないということです。MCCユニットの保守と修理の機能は、モジュール式の設計アプローチによって簡単になります。Modbus TCP/IP接続により、ユーザはDCSから電力、エネルギー、およびメンテナンスデータにアクセスできるようになります。この情報を使用して、都合の良いときに機器をいつ保守するかについて情報に基づいた決定を下すことができます。
安全はあなたと同じように私たちの最優先事項です
MCCのコア機能の1つは、保守要員と高エネルギー機器の分離です。この機能は、効率を向上させ、モータ制御ユニットが取り外されたときに垂直バスを即座に分離する自動シャッターなどの機器へのより良い熱放散を促進する中央取付けバスなどの特定の設計機能によって実現されます。CENTERLINE®モータ・コントロール・センタの安全ポートフォリオは、リスクを軽減し、プラントとアプリケーションをより安全に保つことに役立つ主要な機能で構成されています。
ArcShield® CENTERLINE® MCCは、利用可能な故障電流の量を制限し、イベントが発生した場合に危険なアーク故障を封じ込め、エンクロージャ全体にカスケードするのを防ぐように設計されています。電気的危険への暴露をさらに減らすために、SecureConnect®ユニットスタブは、より高い頻度で取り外される負荷に取付けることができます。
最後に、人的な安全を高めるために、UL定格の絶縁バス製品が利用可能になりました。絶縁バスはアークの伝播を防ぐだけでなく、腐食性の塩水噴霧やその他の環境上の危険からバスを保護することで寿命を延ばすことができます。MCCの設計には、業界をリードする多くの安全機能が組み込まれています。詳細は、「より安全なモータ・コントロール・センタ(MCC)のための上位3つの設計機能」を参照してください。
CENTERLINE LVMCCの統合はもはや困難な仕事ではありません
Modbus TCP/IPで通信するインテリジェントデバイスで構築されたMCCのCENTERLINE製品ラインナップは、DCS統合の時間、労力、およびコストを削減します。これらは、お客様のような石油&ガスのお客様が、これらの困難な時期に収益を上げながら、稼働時間をより安全かつ確実に改善することを支援します。