メンテナンスにおける3つの種類の無駄
環境的な無駄
非効率な保全活動により、原材料の使用や廃棄が非効率になることで、環境的な無駄が発生します。例えば、機器メンテナンス後のスクラップや再作業の増加、不適切なメンテナンス車両や現場への不必要な移動による燃料の過剰使用、古い在庫購入スケジュールによるメンテナンス用部品の過剰在庫などが挙げられます。このような廃棄物の影響は多岐にわたり、汚染やゴミの増加、二酸化炭素排出量の増加、低品質の製品、安全上の危険性の増加など、有害で非サステナブル(持続不可能)な副産物が含まれています。
メンテナンスにおける環境廃棄物削減のための戦略をいくつかご紹介します。
- 在庫のサイクルカウントを頻繁に行ない、在庫が過剰でないことを確認するために在庫の購入を減らす。
- 定期メンテナンスを1つの時間帯にまとめて、移動の手間を削減
- スクラップや手戻りを減らすため、生産前の修理や交換後に2番目の技術者によるチェックを義務化
経済的な無駄
経済的な無駄とは、非効率なメンテナンスによる余分なコストを指します。また、不要なダウンタイムによる生産量の損失も含まれます。例えば、頻繁に行なわれる予防保守(PM)作業による人件費や部品代の高騰、組み立てや再構築が不適切な資産による不良品、技術者が修理を完了するために部品を待たなければならないことによるメンテナンスの遅延などが挙げられます。財務的な無駄の影響は、人件費や部品コストの増加、資本支出の増加、収益の損失、ビジネス成長の機会の損失として、会社全体に及びます。
経済的な無駄を減らすための戦略としては、以下のようなものがあります。
- 予防保守のスケジュールで、廃止できる作業や頻度を減らせる作業を特定する。
- 稼働中に完了できる保守作業を見つけることによるダウンタイムの削減
- 故障の報告、分析、是正処置システムを構築し、重要な機器の故障に対処し、予防する。
- 修理の迅速化と「在庫切れ」回避のため、重要機器のパーツキットを作成し、生産担当者と定期的な会議を設定し、メンテナンスとオペレーションを一致させる。
人的資本の無駄遣い
人的資本の無駄とは、事務的な作業や不必要な作業によって、その人にしかできない専門的な仕事から遠ざかってしまうことです。人的資源の無駄があると、疲労や士気の低下、離職率が高まり、さらなる無駄や組織の知識の喪失につながります。
例えば、作業指示書の作成、見直し、分類に毎日何時間もかける、同じ部品を何度も修理する、故障率が低いか存在しない重要でない機器を検査する、専門的な保守作業のかわりに生産をサポートする、ストックルームで部品や消耗品を探す、などが挙げられます。従業員の離職率が高く、会社の知識が失われることは、人的資本の無駄がもたらす影響のうちの2つです。また、その影響は、バックログの増加、従業員のエンゲージメントの低下、データの正確性の低下として現れます。
無駄をなくすための戦略には、以下のようなものがあります。
- 保守チームのミーティングを頻繁に開催し、課題を議論し、解決策をブレーンストーミングする
- 作業指示書や報告書の作成など、頻繁に行なう作業の自動化
- フォローアップ率の低い機器の定期メンテナンスを廃止または削減する。
- 定期メンテナンス作業を行なう機械オペレータを育成する。
リーンメンテナンス戦略の構築
無駄対策には、3つのステップを踏んでください。
1) 現在行なっていること、行なっているプロセスを把握する。
2) 無駄を発見し、排除する。
3) ステップ1と2を繰返し行なえるような長期的なビジョンを追求する。
ステップ1: メンテナンスプロセスのマッピング
このステップは、あなたのチームが現在どのように活動しているかを知ることで、やりすぎている作業や不足している作業を特定するためのものです。この段階では、以下を含むメンテナンスプロセスを文書化します。
- 機器の重要度や故障モードなどの主要情報
- 点検・修理の内容・頻度
- 部品購入と倉庫管理
- 緊急事態の様子とチームの対応
- フォローアップまたは是正処置の作成、割当て、および追跡方法
- 目標設定、指標の作成、報告、データ収集
- 健康・安全・コンプライアンス活動
次に、以下のようなビジネスニーズを確認します。
- 季節ごとの生産量
- 売上の多い時期、少ない時期
- 過去の緊急事態に対する反応的ニーズ
- 組織の目標とリソース
ステップ2: 今すぐ実行できる改善の機会を特定
次のステップは、時間、お金、エネルギーを使いすぎている箇所を発見することです。ここでは、プロセスの無駄を発見する方法をいくつか紹介します。
- 保守チームのメンバーと具体的な工程を確認する。どの工程に最も時間がかかっているか、作業を完了する際にどのような問題に直面しているかを尋ねる。この洞察をもとに、活動を容易にし、障害物を取り除く。
- 計画よりも常に多くの時間や費用を要する作業を特定し、その原因を究明するために「根本原因分析」を実施する。
- 計画された保守作業を監査し、より効率的にする。すべての定期メンテナンスの必要性と、各タスクの頻度、タイミング、リソースを問い直す。
- チームの成長と成功に関するKPIと指標を開発する。このデータにより、無駄な可能性を見つけることができる。
ステップ3: 長期ビジョンの構築
リーン・メンテナンス・プログラムの作成は、リーンメンテナンスの考え方から始まります。正しい質問をし、やり方を変え、進んで変化することが必要です。まず、ビジネスと生産の目標を中心に保守活動を構築し、これらの目標につながらない作業を減らすか、最小限に抑えることから始めます。次に、事後対応型ではなく、事前対応型の保守を開始します。リーンメンテナンス戦略は、データとそれを収集するための時間にかかっています。作業指示書の余分な項目を入力するのに5分余分にかかることは、大きな負担です。重要なデータを報告するために、スケジュールに時間を割当てるようにしましょう。そして、これらの余分なステップの重要性について、メンテナンスチームに伝えてください。
ここでは、それぞれのタイプのメンテナンスのおける無駄を解決するために、まずベストプラクティスの指標を紹介します。