Logix Designerソフトウェア開発キット(SDK)をStudio 5000 Logix Designer®と組み合わせることで、多くのUI機能を自動化できます。Logix Designer SDKは、手動ワークフローによって制限されていた効率の可能性を引き出し、設計、テスト、導入の速度を向上させながら、労力を削減します。これには、サポートされているファイルシステム操作、SDカードの保存とロード機能、コントローラの設定変更、オンラインおよびオフラインでのタグ値の変更が含まれます。Logix Designer SDKを使用することでメリットが得られる使用例を詳しく見てみましょう。
シナリオあるエンジニアが、施設内のエリア全体のコントローラをアップグレードするための改善プロジェクトを指揮しています。このエリアには30のセルがあり、それぞれに6つの異なるLogixコントローラが設置されています。新しい設置ベースには、メジャーリビジョン35のControlLogix® 5580プロセッサが搭載されます。アップグレードされたプロジェクトのコピーをすべてのSDカードに保存する必要があります。また、インターロックトリップを回避するために、コントローラを適切な順序でリモート・ラン・モードに設定する必要があります。
課題
この移行は、1つのコントローラで実行するのは簡単ですが、規模が大きくなるとかなり長い時間がかかる可能性があります。間違ったプロジェクトファイルをダウンロードしたり、SDカードにプロジェクトをロードし忘れたり、間違った順序でリモート・ラン・モードを有効にしたりすることで、ヒューマンエラーが発生する可能性があります。
Logix Designer SDKソリューション