お客様へのご提案
業界におけるヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)の未来を想像するのは簡単です。なぜなら、私たちは皆、その未来を毎日見て、ポケットに入れて持ち歩いているからです。スマートフォンのタッチスクリーン、ガラス面は、その可能性のほんの一部しか使用しないことを私たちが受入れるような一連の機能を提供します。単一画面からほぼ無限の柔軟性と機能性を活用できます。私たちがアクセスするもの、およびスマートフォンやタブレットコンピュータとの対話方法は、産業環境のほとんどの画面の機能よりもはるかに進んでいます。
業界は、すべての産業に従事する従業員がそうであるように、消費者向けテクノロジユーザの期待に応えるためにやるべきことがいくつかあります。
これは2つの即時の質問を提起します
- 産業環境の画面で、スマートフォンやタブレットデバイスのすべての機能を実行できないのはなぜですか?
- 産業環境にあるマシンで独自のデバイスを使用できないのはなぜですか?
これらの質問への回答には、単一画面(Single Pane of Glass)の背後にあるものを解明し、デジタルトランスフォーメーション前(DX以前)の産業環境でデータスレッドを分解する必要があります。私は「pre-DX」というフレーズを使用します。これは、このプロセスが進んでいる企業にとって、業界におけるスマートフォンのような機能の現実がはるかに近いためです。
何が私たちを止めているのですか?
産業用スクリーンの背後にある多くのさまざまなITアーキテクチャと、業界およびアプリケーションごとのそれぞれの比較優位について説明するには、時間がかかります。同様に、ソフトウェア環境と要件は多様であり、アプリケーションの特定のニーズをサポートおよび有効になるように採用する必要があります。ここでの目的のために、産業環境におけるHMIの背後にあるデジタルインフラは非常に多様であると言えば十分ですが、なぜこれが機能をそれほど制限するのでしょうか?
この質問への答えは、やはりスマートフォンによって最もよく証明されているかもしれません。私たちのポケットの中のコンピュータの能力は、基本的に2つのことに依存しています。それは、デバイスの計算能力と、計算能力を備えた他のデバイスへの接続です。産業環境に戻ると、HMIがどの程度機能するかという問題にも同じように取り組むことができます。つまり、デバイス自体に計算能力があるのでしょうか。コンピューティング機能を備えた他のデバイス、ネットワーク(またはクラウド環境)に接続されていますか?
現在、ほとんどの産業環境では、両方の考慮事項に制限があります。おそらく、HMIは過酷な環境で動作しているため、コンピューティング機能が制限されています。コンピューティングのファン冷却を可能にするには、熱すぎるか、フォームファクタがきつすぎる可能性があります。液体、ほこり、振動などにより、過酷な場合があります。または、おそらく接続はセキュリティの影響によって制限されます。システムは、ビジネスソフトウェアやITなどの有用なコンテキスト情報からエアギャップされていますか? リモートでアクセスできますか、またはすべきですか?
または、アプリケーションは、従来のITレベルの可用性を単に受入れることができない環境で動作する必要があるかもしれません。コンピューティング機能が数秒、数分、または数時間ダウンした場合、ビジネスにどのような影響があるでしょうか?
将来、現在
これらの考慮事項、および埋没費用や投資サイクルなど、さらに多くの考慮事項は、ほとんどの場合、工場のHMIは、作業者のポケットにある電話よりも柔軟性が低く、便利で強力であることを意味します。しかし、常にそうなるとは限りません。また、操作する画面から同じレベルの柔軟性が期待される将来は、非常に近いものです。
実際、運用の観点からは、私が言及した課題を克服するためのテクノロジはすでに存在しています。場合によっては、すでに使用されています。リモート操作を可能にする最新のソフトウェアをサポートできる産業用コンピューティング製品を垣間見るには、VersaView® 6300の範囲をご覧ください。この範囲は、AI、リアルタイム分析、ヒストリアン、デジタルツインを実行できる産業用コンピューティング製品、設計ソフトウェア、その他多数を提供します。過酷な環境(または良性の環境)で必要な場所にコンピューティング機能を提供し、想像できるほとんどすべてのアーキテクチャに必要な仕様をほぼ完全に制御します。
インダストリ4.0の多くの側面と同様に、未来はすでにここにありますが、それは普遍的に適用されたり、均等に分散されたりするわけではありません。そして、産業環境の未来を明らかにする中心にあるのはDXです。それは、テクノロジを操作する人々、システムを設計する人々、そして私たちが消費者環境に期待するようになった柔軟でデータ駆動型の機能を実現するためにソリューションを適用する人々の創意工夫にかかっています。DXアプローチ、システムとビジネスモデルをアップグレードする戦略がなければ、すべての作業者が未来をポケットに入れているにもかかわらず、ほとんどの産業プロセスで未来は手の届かないままになります。
柔軟でスマートで可能な未来
あらゆる産業企業が競争力を維持し、将来にわたって繁栄するためには、デジタルトランスフォーメーションが不可欠であり、避けられません。これは新しい観察ではなく、業界で必要なDXが現在行なわれていることは明らかです。アナリストIDCは、DXへの支出が2023年に2.3兆ドルに達すると予測しており、「ディスクリートおよびプロセス製造は、予測全体で最大のDX支出額を提供し、世界全体のほぼ30%を占める」と予測しています。同じレポートは、ディスクリートおよびプロセス製造において、「主要なDXユースケース(プログラムの目的をサポートするディスクリート資金による取り組み)は、自律操作、ロボット製造、および根本原因である」ことを示唆しています。
当時、単一画面越しに見た未来はすでに利用可能であり、産業用途に急速に到達しつつあります。DX戦略にHMIをスマートフォンと同じくらい便利にすることが含まれていることを確認してください。これは、柔軟でスマートで有効な未来を解き放つコアコンピテンシです。
職場でのHMIの将来についてもっと知りたい場合は、VersaView®
6300の範囲をご覧になって、仕事のやり方に革命を起こす方法を確認してください。
公開 2020/07/10