電源が切れている機械が整備中に再通電される可能性があるため、OSHAはロックアウト/タグアウトトレーニングを、権限を持つ従業員および影響を受ける従業員全員に義務付けています。
ロックアウト/タグアウトとは、機械の潜在的な危険からメンテナンス作業者を保護するために、機器のメンテナンス中に装置や識別タグを使用するプロセスです。これは、ゼロエネルギー状態を確立し、ロックとタグが提供する物理的保護と警告により、整備中その状態を維持することで達成されます。
ロックアウト/タグアウトトレーニングが必要な人とは?
OSHA規格1910.147(c)(7)によると、権限を与えられ、影響を受けるすべての従業員は、雇用主から適切なロックアウト/タグアウトトレーニングを受ける必要があります。
- 権限を与えられた従業員は、機器のメンテナンスまたはサービスを行ないます。その役割のため、彼らは機械をロックし、タグアウトする責任があります。
- 影響を受ける従業員は、ロックアウト/タグアウトが必要な可能性のある機器を操作したり、その近くで作業したりします。しかし、彼らは機械の保守やサービスを行なう責任はありません。
トレーニングは、権限を与えられた従業員と影響を受ける従業員の違いを明確にし、すべての従業員が自分たちが何をすべきかを理解できるようにする必要があります。従業員グループにはそれぞれ固有の責任があるため、必要なトレーニングも異なります。