お客様へのご提案
ファイアウォールは、ネットワークセキュリティの最も重要な要素の1つであり、一連のユーザ定義ルールに基づいて着信トラフィックと発信トラフィックをフィルタし、不正アクセスを防止しながら正当な通信の自由な流れを可能にします。ただし、セキュアで堅牢なファイアウォール管理の複雑さが増していることは、多くの企業にとって露出の原因となっています。
ますます高度化する脅威に対抗するために、今日のファイアウォールには、その前身よりもはるかに多くのセキュリティ機能が含まれています。それに伴い、注意深い構成、継続的な監視、および継続的な更新が必要になります。50以上のファイアウォールを使用する産業運用では、管理要件がすぐに圧倒される可能性があります。
問題の一部は、ファイアウォールインターフェイスが複雑で直感的ではない傾向があることです。これにより、非常に深刻な結果をもたらす可能性のある間違いの可能性が高まります。ガートナ社のアナリストによると、ファイアウォール違反の最大99%は、テクノロジ自体の欠陥ではなく、設定ミスの問題が原因であるとのことです。
適切な専門知識へのアクセス
ネットワークセキュリティでファイアウォールが果たす重要な役割を考えると、ほとんどの企業は、資格のあるマネージド・サービス・プロバイダに管理負担を軽減することを検討する必要があります。ただし、すべてのマネージド・サービス・プロバイダが同じように作成されているわけではないことに注意してください。ファイアウォールの構成とポリシー開発に特定の専門知識を持つプロバイダだけが、ファイアウォールに常に適切なパッチを適用して更新するために必要な種類の専用の監視と管理を提供できます。
マネージド・ファイアウォール・サービスでは、専門家の専任チームがすべての運用と保守を処理します。大企業では、管理されたファイアウォールが社内のITスタッフの責任である場合があります。中規模から小規模の企業の場合、マネージドファイアウォールは多くの場合、サードパーティにアウトソーシングされています。ほとんどの場合、マネージドファイアウォールには、ITチームのファイアウォール専門技術者は必要ありません。クラッシュ、障害、エラーなどの技術的な問題のほとんどは、サービスプロバイダによってリモートで処理されています。
マネージドファイアウォールを実装する最初のステップは、ビジネスのニーズを決定するセキュリティ評価から始まります。評価でセキュリティのニーズが特定されると、ファイアウォールは最先端のテクノロジを使用して構築およびインストールされます。施設外にいるアナリストは、ソフトウェアの更新やトラブルシューティングなど、ファイアウォールのすべての領域を監視および管理します。
マネージドファイアウォールのメリット
マネージド・ファイアウォール・サービスには、可能な限り最高のサイバーセキュリティのシナリオを提供するための多くの利点があります。経済的な利点には、ダウンタイムの削減と従業員の生産性の向上が含まれます。また、外部サービスを利用することで、社内での維持が困難で費用がかかる知識と経験を持つ高度なスキルを持つ専門家による24時間体制のサポートも提供されます。考慮すべきその他の事項は次の通りです。
ネットワークの信頼性と稼働時間の向上
ネットワークの信頼性と稼働時間の向上ダウンタイムや予期しないセキュリティ侵害がなければ、従業員は生産性を高めるためにより多くの時間を費やすことができます。ファイアウォールは、不要なWebページへのアクセスをブロックするだけでなく、ファイル共有、ビデオストリーミングなどの望ましくないWebアプリケーションへのアクセスもブロックします。
知識と専門知識
ファイアウォールを適切に維持およびアップグレードするには、多くの専門知識が必要です。残念ながら、必要な専門家チームの構築には費用がかかる可能性があります。ただし、ファイアウォールを効果的に稼働し続けるために必要なチームにアクセスできないという意味ではありません。ファイアウォール管理サービスにより、年中無休24時間体制で幅広い専門知識にアクセスできます。これはすべて、あなた自身のチームをまとめたり、全面的に基本的なレベルの知識を持つ誰かを雇う費用をかけずに行なわれます。
災害からの復旧
災害から復旧するために必要なすべての準備ができていますか? すべてを復旧して稼働するのに時間がかかればかかるほど、会社はより苦しむことになります。専門家にすべてを任せてみませんか? ファイアウォール管理は問題を診断し、可能な限り最速の時間で災害から復旧するために必要なすべてを提供できます。
コンプライアンス/規制/製品証明書
マネージド・ファイアウォール・サービスのプロバイダは、保護ポリシーを決定するために、仕様と要件を聞き取ります。さらに、ソフトウェアとツールの新しいバージョンが利用可能になると、マネージド・ファイアウォール・サービスのプロバイダがそれを処理します。彼らはあなたの現在のソフトウェアをバックアップし、あなたのファイアウォールの安全性を改善するためにすべての関連するアップデートをインストールします。自分でこれを実行しようとしている場合は、更新についてすぐに通知されない可能性があります。また、どの更新を実行する価値があるかさえわからない可能性があります。
ビジネスに影響を与えるセキュリティ違反のリスクを最小限に抑える
マネージド・ファイアウォール・サービスは、さまざまな方法で侵害を防ぐのに役立ちます。テクノロジの追加と更新は個別に評価され、ファイアウォールの設定は、ビジネスのセキュリティ体制とコンプライアンスの状態への影響を最小限に抑える方法で必要に応じて調整されます。さらに、マネージド・ファイアウォール・サービスでは、ルールが定期的に見直され、最新のサイバーセキュリティの脅威に応じて積極的に更新されます。最後に、専用の継続的な監視と管理により、システムプロセスと稼働時間を最大化すると同時に、Webサイト、アプリケーション、データベース、サーバ、およびその他のエンドポイントを積極的に防御します。
ファイアウォール管理は、ロックウェル・オートメーションのOTマネージド・サービス・スイートの不可欠な部分です。ロックウェル・オートメーションのファイアウォール管理サービスは、OTファイアウォールデバイスのプロアクティブなリモート・テクニカル・サポートを提供して、堅牢で可用性の高いファイアウォール基盤を提供します。ハードウェア保証とファームウェアアップデートを包括的に含む年中無休24時間体制のリモートモニタと管理は、安全で利用可能な基盤を維持するのに役立ちます。
公開 2020/08/26