テクノロジは、製造メーカのビジネス手法を急速に変化させています。IIoT、AI、スマートマニュファクチャリングの統合と適応は、ほとんどの旧式の機器が動作するように設計されていないデジタル工場フロアを作り出しました。工場フロアのデジタル化には多くの利点がありますが、それに伴いリスクも増大しています。産業用データセンター(IDC)は、企業全体でデータをセキュアかつ一貫して保存・共有するために製造メーカが必要とするスケーラブルなソリューションです。
産業用データセンターはどこも同じように見えますが、本当の差別化要因は、OTインフラの管理とサポートにどのパートナを選ぶかです。インフラニーズの増大は、社内のチームを圧倒する可能性があります。IDCをサポートするマネージドサービスを利用すれば、スタッフはメンテナンスや管理から解放され、中核となるビジネス目標に集中することができます。ITとOTの両方を理解し、両方の環境にわたって可視性を維持する方法を理解しているパートナを選ぶことは、データ収集とセキュリティにとって不可欠です。組織とともに成長できる柔軟で信頼性の高い機器を提供することの価値を理解しているパートナを選ぶことが重要です。ロックウェル・オートメーションのIDCとマネージドサービスを選択することで、OTインフラの信頼性、柔軟性、アジリティ(俊敏性)、および継続性が実現します。
産業環境に適したIDCとパートナを選ぶ際には、6つの重要な考慮事項があります。
- ロケーション
- 物理的セキュリティ
- 仮想化
- コンプライアンスと認証
- サポートと監視サービス
- スケーラビリティ
ロケーション
- あなたの工場の現場はどのような状況ですか? あなたのIDCは、極端な温度、高圧水、腐食性の破片など、過酷な環境にさらされますか? もしそうなら、IDC Gen 4.0Hが最適です。IDC Gen 4.0Hは過酷な条件下での使用に耐え、これらの用途でより長い機器寿命を実現します。また、IDC Gen 4.0Sも提供しており、同じサイズとスケーリング機能を標準プラットフォームで提供しています。
- 多くの生産現場のスペースは限られており、複数のデスクトップコンピュータを設置するスペースはありません。最新世代のIDC (産業用データセンター)は、サーバの設置面積を最小限に抑え、重要な生産スペースを節約します。
物理的セキュリティ
- IDC Gen 4.0は、ロックウェル・オートメーションが完全にサポートすることができ、重要なデータセキュリティを向上させます。IDC Gen 4.0で提供されるように、産業組織がローカルのデータストレージからクラウドに切換えた場合、現場での漏洩リスクは劇的に減少します。また、最新世代のIDCは、キャビネットのフロントドアとバックドアにバッジスキャナを搭載し、アクセスを監視できるため、工場フロアの物理的なセキュリティリスクを低減します。
- IDC Gen 4.0の新機能として、Veeamバックアップが提供され、データ損失を低減します。クラウドバックアップにより、工場フロアでサイバー攻撃や緊急事態が発生した場合、重要なデータを失うことなく、直ちにオペレーションをシャットダウンすることができます。
仮想化
- 産業用データセンターは、オペレーティングシステムと物理ハードウェアの間のリンクを断ち切り、分散環境でコンピュートとネットワークを抽出するのに役立ちます。重要なデータの保存にIDCを使用すると、1台のサーバで実行されるすべてのアプリケーションとオペレーティングシステムにわたって、シームレスなデジタル環境が構築されます。製造メーカは、包括的で接続されたインフラを構築することで、総所有コストを削減し、計算能力を高め、ダウンタイムを削減し、冗長性を実現することができます。
コンプライアンスと認証
- パートナ候補を吟味する際、コンプライアンスと認証は非常に重要です。ロックウェル・オートメーションのマネージドサービスは、最高水準の情報セキュリティを活用して提供されます。
- ロックウェル・オートメーションはISO (国際標準化機構) 27001認証を受けています。この認証は、ロックウェル・オートメーショ ンがグローバルレベルでデータを保護するための人材、プロセス、および技術に投資していることを示すものです。
- ロックウェル・オートメーションは、国際的なベストプラクティスに従って情報セキュリティを管理していると認定されているため、IDCをサポートするマネージドサービスを安心して導入できます。
サポートと監視サービス
- IDC は、それをサポートするサービスと専門知識があってこそ価値があります。ロックウェル・オートメーションのマネージドサービスは、IDCのお客様に年中無休24時間の電話サポートとオンラインチケット管理を提供します。ダウンタイムが重要な場合、数分、数秒が重要です。そのため、IDCの最適化には、必要なときに必要な場所で利用できるパートナのサポートが不可欠です。
- 今日、産業組織が直面している最大の課題のひとつは、OTインフラを管理するスキルの欠如です。システムの複雑さは増すばかりで、問題が発生した場合のトラブルシューティング能力も低下しています。マネージドサービスを利用すれば、当て推量をなくし、業界をリードするエンジニアに支えられた必要な回答を得ることができます。
- 生産の要求が高まるにつれ、データの継続的で全体的なビューを持つ能力は非常に重要です。IDCを選択すると、工場内の各資産と企業全体の単一の包括的なビューを作成します。データと分析は、Veeamバックアップを通してすぐに利用でき、ビジネス目標をサポートする意思決定に必要な情報を提供します。
スケーラビリティ
- 仮想環境を選択する際には、インフラの現状だけでなく、将来のスケーラビリティを考慮することが不可欠です。組織の成長を計画しているのであれば、組織とともに成長できるデータセンターソリューションが必要です。IDCは、現在VersaVirtualシリーズBを演算、ネットワーク接続、ストレージに使用しているお客様にとって、シームレスなスケーラビリティを備えています。IDC Gen 4.0Hは、お客様の要件やビジネス目標の変化に応じて、将来的にスケールアップやスケールアウトが可能です。
製造業は今後も急速なスピードで変化し続け、企業も同様に急速な進化を余儀なくされます。産業用データセンターで重要なデータとレポートをクラウドに保存することは、ビジネスの競争力と安全性を維持するシンプルな方法です。お客様のアプリケーションに適した産業用データセンターを選択する際には、6つの重要な考慮事項(ロケーション、セキュリティ、接続性、コンプライアンス、サポート、スケーラビリティ)を覚えておくことが重要です。IDC Gen 4.0は、すべての項目を満たしているため、将来に向けて拡張性と柔軟性を備えつつ、現在のデータの安全性とアクセス性を維持するための設備投資を検討している中小規模の産業用データセンターにとって理想的なソリューションです。ロックウェル・オートメーションと提携し、お客様のIDCの可視化をサポートすることで、最新の技術、業界をリードする専門知識、グローバル規模でアクセス可能なリソースをご利用いただけます。
IDC Gen 4.0についてはこちらをご覧ください。