今日のプロセスのお客様は、スループットの拡大、ダウンタイムの減少、スマートマニュファクチャリングによるオペレータの能力向上を通じて、総所有コスト、プロジェクト実行時間の短縮、生産の最適化に努めています。
スマートなものづくりには、よりスマートな情報が必要です。幸いなことに、今日、情報とビッグデータはあらゆるところに存在しています。センサや計測器によって、以前よりもはるかに多くの情報が得られるようになったのです。問題は、その追加情報をシステムが受け入れられるようにする必要があるときに発生します。
多くの場合、そのような変更は、システムが適切なデータを適切な場所に取り込む方法に基づいているため、不可能ではないにしても困難です。一般的に制御システムは、センサや計測器からデータを受取ることができる入出力(I/O)カードの数と種類が決められています。歴史的に、I/Oカードのレイアウトを変更するには、エンクロージャに空きスペースを作り、必要に応じて多くの異なるタイプのI/Oカードを手元に置くしかありませんでした。これはコストがかかるだけでなく、障害発生時や定期保守時のシステムの復旧速度にも影響します。
今日、PlantPAx® 5.20分散制御システム(DCS)によって実現されるFLEXHA 5000™汎用I/Oオプションは、この問題に対処するための新しい答えを提供します。
汎用I/Oの定義
汎用I/Oは、エレクトロニックマーシャリングとも呼ばれ、1枚のカードに異なるI/Oタイプを搭載することができます。これらのI/Oタイプは、アナログ入力と出力(HART付き)およびデジタル入力と出力で構成できます。FLEXHA 5000汎用I/Oでは、これらの構成はソフトウェアで有効になるため、物理的なコンポーネントを変更する必要はありません。
柔軟性によるメリット
- プロジェクト実行の労力を削減:
- FLEXHA 5000 I/Oでは、さまざまなフィールド配線が可能です。配線を早期に確定することは、お客様の義務ではありません。これにより、パネルコストに影響を与えることなく、初期設計時にエンジニアの効率化を図りながら、総設置費用を削減することができます。また、試運転時だけでなく、システムのライフサイクルの中でニーズが変化し、多くの修正・変更が行なわれます。
- また、汎用I/Oでシステムを設計するメリットもあります。汎用I/Oレイアウトで開始することにより、システムの電源ニーズ、終端アセンブリとケーブルのレイアウトは関係なく、I/Oタイプを後で変更する必要がある場合でも同じにすることができ、多くの労力と計画を節約することができます。
- I/Oの遅れて行なわれる変更による影響を最小化
- FLEXHA 5000プラットフォームは、稼働中でもI/Oタイプを柔軟に変更できます。これにより、物理設計と機能設計が並行して行なわれるプロジェクトのワークフローを切り離し、プロジェクトのスケジュールとコストを最適化することができます。
- 従来は、エンクロージャのエリアごとに多くの異なるI/Oカードを在庫として持ち、メンテナンスの必要性を管理する必要がありました。FLEXHA 5000汎用カードは、1つのカタログエントリであるため、追加の在庫を持つ必要性を減らすことができる点が異なります。
プロセスシステムのユーザ向けに最適化
プロセス制御システムは、オプションが汎用であるかどうかに関係なく、依然として利用可能でなければならないI/Oカードから特定の機能を要求していることに注意することが重要です。これには、冗長性、可用性の高いオプション、チャネル分離、およびHART通信の可用性が不可欠です。新しいFLEXHA 5000 I/Oは、その汎用な差別化だけでなく、冗長性、チャネル絶縁、およびHART通信インターフェイスを提供します。
すべての汎用I/Oが同じとは限らない
多くの制御システムプロバイダが汎用I/O機能をリリースしていますが、すべてのカードが同じように構築されているわけではありません。
FLEXHA 5000プラットフォームのように、ランタイム中にチャネルI/Oタイプをリモートソフトウェアで構成できるものもあります。FLEXHA 5000プラットフォームは、I/Oタイプ間で共通のコンポーネントを提供し、リモートオペレータがI/OカードにローカルでなくてもI/Oタイプを動的に変更する能力を可能にします。
汎用I/Oの詳細はこちらをご覧ください。