企業が競争力を維持するためには、あらゆる業界でテクノロジの導入と採用が不可欠です。これは、多くの新しい機会を提供する一方で、投資から最大限の効率と生産性を得るために、企業はこれらのテクノロジに関連するプロセスを継続的に見直し、更新する必要があることを意味します。そのため、現在では、デジタル変革に対するより包括的なアプローチを戦略的に重視するようになっています。
業務プロセスの自動化、AR/VR機能の搭載、データ分析の改善など、テクノロジがビジネス変革を成功させるための重要な要素であることは間違いありませんが、「人」の重要性を強調しすぎることはありません。実際、人の影響は、現代のデジタルファクトリの構造と機能そのものに不可欠です。最近のKalypso社の調査によると、回答者の61%がデジタルトランスフォーメーションを受け入れるために必要なプロセスや文化の構築に苦労していると答え、44%が必要な人材が不足していると答えています。
デジタルトランスフォーメーションを定着させるためには、それを利用する人たちへの投資が必要です。従業員が計画に賛同し、新しいツールやプロセスの導入をサポートする必要があります。