予知保全(PdM)は、データを使って分析し洞察を予測するモノのインターネット(IoT)、クラウド、モバイルアプリケーション、AI/MLや、運用データ全体を1カ所で共有するWebアプリケーションなどのテクノロジによって、製造業のオペレーションと成長を変革しています。インダストリ4.0のツールやテクノロジは、PdMを抽象的な概念から実用的なソリューションに変えています。
予知保全とは何か、なぜ製造メーカにとって重要なのか?
PdMとは、通常運転中の機器の性能と状態を監視し、故障の可能性を低減させる保守のことです。これは予防保全のようなもので、故障が起こってから機器を停止させるのではなく、故障が起こる前に機器に処置を施すものです。
予防保全と予知保全の違いは、使用する方法、作業のリードタイムの長さ、スケジューリングの精度にあります。PdMは、状態監視ツールや技術、資産情報を使って機器の性能と次を追跡し、故障を事前に予知するものです。理想的には、PdMによって保守頻度を低く抑えながら、計画外保守や予防保守に費やす時間を短縮することです。
例えば、スマートセンサ。これらの機械センサは、通常よりも高い速度で部品が振動しているなど、資産の動作の変化を検出することができます。CMMS (Computerised Maintenance Management System: 設備保全管理システム)のようなメンテナンスソフトウェアに接続されたセンサは、このメッセージをソフトウェアに伝え、メンテナンスのスケジュールを作成します。そして、ソフトウェアが技術者のモバイルデバイスに新しくスケジュールされたタスクを通知します。
予知保全は、積極的なメンテナンス作業のための理想的な窓を提供するため、機器のメンテナンスにかかる時間、メンテナンスのために失われる生産時間、予備部品や消耗品のコストを最小化するのに役立ちます。
予知保全の価値
Allied Market Researchによると、2018年に5億3500万ドルと評価された製造業予測分析市場規模は、2026年には25億ドルに達すると予測されています。これは、テクノロジと、人、データ、プロセス、ツールと部品、設備の5つの重要な組織的要因に依存するこの種のメンテナンスに、価値が置かれていることを示しています。これらの要素とテクノロジを組み合わせたものが、強力な予知保全プログラムの6つの柱として知られています。