今、未来に備えたデジタル変革された企業を構築
プロセスオートメーションの未来は、サステナビリティ(持続可能性)、デジタルトランスフォーメーション、柔軟な生産という3つの重要なトレンドによって形作られています。この3部構成のブログシリーズでは、これらのトレンドのそれぞれをより詳しく探り、それらが業界全体をどのように変革しつつあるかについて説明します。
世界は変化しており、産業オートメーションにおけるビジネスのルールも変化しています。世界中の企業がこの変化を感じていますが、多くの企業はまだ、競争についていけない時代遅れのアナログシステムに依存しています。このような組織にとって、デジタルへの移行を迅速に進め、データ主導のワークフローを採用することは、困難なことのように思えるかもしれません。ありがたいことに、このような組織は、アナログからデジタルへの移行を目的としたソフトウェアを利用し、専用の分析プラットフォームを活用することができます。今、企業は自信を持って最新化を受け入れ、未来に対応した企業の構築に向けて積極的な行動を開始することができます!
デジタルトランスフォーメーションが必要な理由
熟練労働者が退職し、専門知識が失われつつあります。サプライチェーンへの要求が高まっています。工場レベルのオペレータは、情報に基づいた意思決定を加速させる情報にアクセスできずにいます。競争力を維持し、遅れをとらないためには、企業はデジタルトランスフォーメーションを戦略に組み込む必要があります。未来はここにあり、今日の労働力はデジタルであり、リスクを軽減しながら生産性と品質を向上させる実用的で拡張されたインテリジェンスで労働力を強化します。
収集されたデータは、記述的、診断的、予測的、処方的アナリティクスのユースケースに使用することができ、企業はデータ主導の意思決定を使用して、自社の利益に最も適した行動方針を積極的に決定することができます。デジタル化は、手作業にかかる時間とコストを大幅に削減する一方で、より高度な自動化と正確性をもたらします。
産業用オートメーションシステムであるPlantPAxは、デジタルトランスフォーメーションを戦略に組み込もうとする企業に高度なソリューションを提供します。PlantPAxは、実用的なインテリジェンスで人材を増強し、リスクを軽減しながら生産性と品質を向上させる自動化ソリューションを提供します。人工知能、機械学習、モノのインターネット(IoT)などの先進技術を活用することで、PlantPAxは企業がリアルタイムのデータにアクセスし、データ駆動型の意思決定を使用して、自社の利益に最も適した行動方針を積極的に決定することを可能にします。
データ管理のためのソフトウェアソリューションを探る
産業データは大量かつ高速に生成されるため、それを正確に把握することは困難です。たとえ取得できたとしても、コンテキストや導入可能性がないため、データの利用は制限されます。動作データは、別々のデバイスや記録システムに固定され、データ科学者が産業パフォーマンスに関する意味のある洞察を抽出することを困難にしています。PlantPAxカスタム構築アプリケーションと組み合わされたロックウェル・ソフトウェアは、IIoTデジタルトランスフォーメーションを加速する、実用的なプラントと企業レベルのインサイトを解き放つギャップを埋めることを支援します。
これにより、企業はデータを有意義に活用し、ビジネスの成長を促進する意思決定を行なうことができます。最終的に、これらの革新的なソフトウェアソリューションは、ユーザにリアルタイムのパフォーマンスとKPIレポートを提供し、情報に基づいたデータ駆動型の意思決定で積極的に計画と運営を実行できるようにします。
データ主導の意思決定を行なうための予測・処方的アナリティクス分析
アナログからデジタルへの移行は、データの保存と処理方法を完全に変革しました。アナリティクスの力を活用することで、収集しているデータからより多くのものを引き出すことができるようになりました。過去に何が起こったかを理解するために過去のデータを分析するだけではなく、予測分析ではデータ駆動型のテクニックを使用して、将来起こるかもしれないことを予測します。これは、お客様の動向や在庫動向の予測から、産業オートメーション・プリケーションにおけるデバイスの故障やメンテナンスの必要性の予測など、さまざまな異なるシナリオに適用できます。
一方、処方的アナリティクスはさらに一歩進んで、データ主導の意思決定で計画・鉱山・工場を積極的に運営するために、企業がどのように行動できるかのガイダンスを提供することで、効率を高め、最終的に大きな成功へと導きます。予測的アナリティクスと処方的アナリティクスは、大企業から小規模な小売店まで、誰もがデータを有効活用し、迅速かつコスト効率よくオペレーションを改善できる強力なツールです。
より多くの企業がアナログのプロセスやシステムから脱却するにつれて、デジタルトランスフォーメーションを計画し、オペレーションを改善するために大規模なデータセットを使用することがますます重要になってきています。PlantPAxのようなソフトウェアを効果的に使用することで、データを有意義な洞察に変換することができます。これは、ロックウェル・オートメーションのお客様であるプリミエント社が、前回のプロセス・ソリューション・ユーザ・グループ(PSUG)で述べた内容です。
「大規模なデータセットを分析する能力が強化されたことで、エンジニアやプラントの運用管理がデータ主導のソリューションに取り組む機会が急増しています。だから、もはや感覚や直感ではなく、それらを裏付けるデータがあるのです」と、プリミエント社のマーク・マッセイ氏は語ります。
デジタル化は、組織を強化し、競合他社よりも優位に立てる可能性の世界を開きます。ソフトウェアソリューションと専用に構築された分析プラットフォームを活用することで、組織はデータ主導の意思決定でインテリジェントに計画を立て、実行することができます。
オートメーションと最適化の統合システムは、従業員の生産性向上とともに、より良いユーザ体験を可能にする。最終的には、デジタルトランスフォーメーションは直線的なものではないことを忘れてはなりません。それは漸進的なプロセスであり、最大の成功のためには思慮深い実行が必要です。これらの簡単なヒントを取り入れ、実行に移すことで、ビジネスオペレーションにおけるデータの価値を最大限に引き出すための最良の結果を確実にすることができます。
今日の市場で競争力を維持したい企業にとって、プロセスオートメーションは極めて重要です。サステナビリティ、デジタルトランスフォーメーション、柔軟な生産のトレンドは、プロセスオートメーションの様相を変えつつあります。この3部構成のブログシリーズでは、これらのトレンドのそれぞれについて詳しく説明し、これらのトレンドが業界全体にどのような変化をもたらしているかについて考察してきました。これらのトレンドを取り入れることで、企業は時代の先端を走り続け、急速に変化する業界で成功を収めることができます。これらのトレンドがどのように進化し続け、オートメーションの未来を形作っていくのか、興味深いところです。
公開 2023/06/30