欧州で2回目のロックダウンが行なわれている中、仕事面でも人間面でも困難な状況が続いていることを実感しています。夏の間、規制の緩和、PMI予測の改善、政府の支援などにより、最初のロックダウン期間からの急激な回復を多くの人が期待していました。
しかし、第2の波は、規制が強化される今後数ヶ月間、そしてロックダウン後の不確実な2021年に向けて、ビジネスを守るために製造メーカに新たなプレッシャーを与えています。今、焦点となっているのは、次に来るものに適応し、準備することです。
欧州における製造業の現状
最初のロックダウンから数ヶ月が経過し、その環境はヨーロッパの製造業が抱えるさまざまな課題を明らかにしました。
マクロレベルでは、直近の統計では、PMIおよびIPデータにおいて、製造業の生産高に対する慎重な期待が示されています。また、欧州中央銀行(ECB)は、完全な回復が2022年までに来る可能性は低いと示唆しており、状況の汎部門的な影響が強調されています。
特に製造業では、リーダたちが数年前から悩んでいた潜在的な懸念が顕在化しています。例えば、複雑なグローバル・サプライ・ネットワークに過度に依存することで生じるリスクや、経済的に厳しい状況下で設備投資に偏ったバランスシートがもたらすコストへの影響などです。現在の状況から企業がより強く立ち上がるためには、もはやこれらの脆弱性を無視することはできません。