今日のデジタル環境では、イノベーションをさらに推進し、業務を合理化し、ビジネスの俊敏性を高めるために、新しいテクノロジを活用することが組織にとって不可欠になっています。ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)の目標は、オペレータが理解しやすい、直感的で利用しやすいインターフェイスを作成することです。HMIは、柔軟性を高め、生産性を向上させ、トラブルシューティングを容易にするように設計することができます。
設計者は、ソリューションの迅速な作成を支援し、オペレータが工場現場のデータを可視化する方法を提供しながら、企業全体で情報を利用できるHMIツールを必要としています。このブログでは、視覚化ソフトウェアとHMIテクノロジが、オープンで柔軟なソリューションを通じてデジタルトランスフォーメーションを支援し、オペレーションを活性化する6つの方法を紹介します。
最新のHMIによるデジタルトランスフォーメーションの推進
テクノロジの進歩は、HMIの進化に大きな影響を与えてきました。その結果、タッチベースのインターフェイスやデータへのアクセスの改善により、よりユーザフレンドリな体験が得られるようになりました。最も最近の進歩は、HMIとオートメーションおよび産業用モノのインターネット(IIoT)との統合です。この統合により、機械間通信、遠隔監視、全体的な制御が可能になります。
HMIの未来では、人工知能(AI)と機械学習(ML)がシームレスに統合されます。スマートデバイスとアプリケーションは、ユーザのニーズを予測し、嗜好に適応し、データ分析に基づいてユーザエクスペリエンスを改善する。IIoTの成長により、HMIは相互接続されたデバイスを管理・制御し、統一されたまとまりのあるユーザエクスペリエンスを提供する上で重要な役割を果たすようになるでしょう。
よりコネクテッドな未来へ
テクノロジとオートメーションが次世代の製造業を牽引し、あらゆる職務が新しいテクノロジの恩恵を受けます。
リアルタイムの意思決定のためにデータを使用する能力は、相互運用性とオープン性に基づいて構築された資格化から始まり、非常に使いやすいため、オペレータは好みの言語、地域設定、日付と時刻のフォーマット、およびスタイルで自動的に表示されるHMIですぐに作業を開始できます。ロックウェル・オートメーションのFactoryTalk® Optix™により、HMI開発者は、トレーニングの必要性を最小限に抑える直感的なユーザエクスペリエンスをオペレータに提供できます。
FactoryTalk® Optix™ポートフォリオについてご覧ください。
FactoryTalk® Optix™を使用することで、ユーザは以下の利点を得ることができます。
- リアルタイムのコラボレーションによる開発の加速
- クラウドまたはローカルサーバにホストされた統合コードリポジトリによる集中ソース管理
- HMIへのどこからでもアクセス可能
- ウェブブラウザによる設計ツールへのアクセス
- リモートHMIアプリケーション展開
HMIが進化し続けるにつれて、人間と機械の間の障壁は縮小し続け、より接続され、権限を与えられた未来へと私たちを導きます。
共同設計環境の促進
最新のHMIツールは効率性を高めています。可視性の欠如は、進捗状況の追跡、変更当事者の特定、変更理由の理解に困難をもたらす可能性があります。新しいHMIソフトウェアツールは、共同設計環境内でプロジェクトを包括的に可視化し、迅速かつ十分な情報に基づいた意思決定に必要なタイムリーで適切な情報を設計者に提供します。HMIとウェブベースのツールとの統合により、チームはリモートでアプリケーションを設計・配備し、生産環境内で変更や更新をシームレスに実施することができます。