今日のデジタル環境は急速に進化しています。組織はテクノロジを活用して、イノベーションをさらに推進し、業務を合理化し、ビジネスのアジリティ(敏捷性)を高めています。これらの変化はプロセスを最適化するだけでなく、効率を生み出し、従業員のより充実した価値ある役割をサポートします。オートメーションが反復作業を引き継ぎ、人間の専門知識を創造的で戦略的な取り組みにさらに注力できるようになりました。この記事では、最新のヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)ソフトウェアの領域を掘り下げ、それが組織内のソフトウェア設計者とオペレータの役割にどのような変革をもたらしているかを探ります。
設計者間のシームレスなコラボレーションの促進
ソフトウェアおよびアプリケーション設計の分野では、複数の設計者が同じプロジェクトで同時に作業するのが一般的です。したがって、設計者がオフィスにいるか、自宅からリモートで、または現場にいるかに関わらず、簡単、柔軟、セキュアで透明なコラボレーションを行なうことが不可欠です。高品質のツールへの一貫したアクセスとシームレスなユーザエクスペリエンスが、設計コラボレーションを最適化する鍵となります。
リアルタイムのプロジェクトの可視性は、特に複数のチームメンバーが関与する設計段階で最も重要です。可視性のないプロジェクトでは、進捗状況の追跡、変更を実施している当事者の特定、およびその背後にある変更理由の把握が困難になる恐れがあります。作業の重複や上書き行為によってプロジェクトが遅れ、設計リソースや予算の無駄が発生する恐れがあります。
ここで最新のHMIソフトウェア・コラボレーション・ツールが活躍します。これらのツールは共同設計環境内で包括的なプロジェクトの可視性を提供し、情報に基づいた迅速な意思決定に必要なタイムリーな関連情報を設計者に提供します。HMIとクラウドまたはWebベースのツールとの統合により、チームはアプリケーションをリモートで設計および導入し、生産環境内で変更や更新をシームレスに実装できるようになります。
一元化されたリポジトリ統合の価値
複数の開発者がお互いの仕事を補強、進展、テストし合う状況の中で、リアルタイムまたは逐次的なコラボレーションの実行には、強固なコード管理およびバージョン管理メカニズムが必要になります。GitHubなどの一元管理されたプロジェクトリポジトリが極めて重要な役割を果たします。設計ツールとコードはHMI内の一元化されたリポジトリにシームレスに統合できるため、複数のユーザが変更を加え、その変更をマスタバージョンにマージできます。また、重複作業の可能性を内部的に特定および解決するのにも役立ちます。
一元的な統合により、チームはプロジェクトのステータスの全体像を把握することができます。チームは誰が変更を加えたかを簡単に特定し、設計ツール内で個々のコンポーネントやアプリケーション全体のさまざまなバージョンにアクセスできます。これにより、相手先商標製品製造業者(OEM)は共有化された一元的なレポジトリを活用したお客様との関わり、アプリケーションの構築の促進、アイデアの共有、コードスニペットの交換、ソリューションのトラブルシューティング、対象評価、およびアプリケーションのデモが可能になります。
HMI設計ツールのもう1つの大きな利点は、一元化されたコードリポジトリ内に保存される再利用可能なコードライブラリの作成です。このアクセスの容易なコードは組織内で再利用でき、さまざまなアプリケーション用にカスタマイズできます。優れた信頼性と現場実証済みのパフォーマンスによって、これらのコードモジュールは設計者にとって貴重なリソースとなり、コードブロックにドラッグ&ドロップして、それらを中心にアプリケーションの特長的な機能を構築できます。
オペレータの権限
プロジェクトが開発、導入され、工場現場で稼働されると、オペレータが管轄することになります。アラームやその他の問題が発生した場合は、トラブルシューティングのために関連担当者に通知できる必要があります。メンテナンス用のリモート・アクセス・ツールは、オペレータに権限を与える上で極めて重要な役割を果たします。これにより、問題をタイムリーに報告し、メンテナンスエンジニアに通知することができます。問題の複雑さにより、オペレータが問題を説明する一方メンテナンスが可能性のある解決策を提示して、標準のチャットツールを通して問題を解決できる場合があります。問題によってはエスカレーションが必要な場合があります。HMIツールのリモートアクセスを使用すると、メンテナンスエンジニアはオペレータの画面を表示できます。このコラボレーションにより、問題を特定して解決し、必要な変更を加え、それらの変更をリモートで展開できるようになります。実行中のアプリケーションに対するメンテナンス関連の変更はすべてクラウドリポジトリに保存され、アプリケーションが確実に最新バージョンで実行されます。
OEMにとって、HMIツールを介してお客様とつながることができることは、リモートサポートと問題解決の点で大きな事業価値をもたらします。このことは時間の節約になるだけでなく、現場への出張に関わるコストも削減できます。OEMとお客様の双方にとっての究極のメリットは、問題の迅速なトリアージと解決により稼働時間が向上し、事業の継続性の向上に貢献することです。
まとめ
最新のHMIは、価値ある情報に対する障壁を取り除き、場所に関係なくデータおよびアプリケーションへのアクセスを提供します。チームはアプリケーション設計において簡単かつ透明性を保った共同作業が可能で、開発は合理化され、そのデータは共有の一元リポジトリに保存されます。この透明性の向上により、開発サイクルが最適化および迅速化され、すべての関係者が最新の情報に確実にアクセスできるようになり、更新と変更が明確に文書化され、冗長な作業が回避されます。
運用面では、HMIツールによってオペレータは生産上の問題を迅速に特定し、対応できます。アラームを常にモニタするかわりに、オペレータはリモート通知を受取り、即座に対策を実施したり、エスカレーションを行なってリモートメンテナンスのサポートと解決策を求めることができます。
企業にとってさらに広範囲で得られるメリットとしては、設計、運用、メンテナンスリソースの最適化、設計サイクルの短縮、市場投入までの時間の短縮、問題解決の迅速化などがあります。これらの成果により、収益の向上、オペレーショナルエクセレンス(優れた運用)、顧客満足度の向上が促進されます。