サステナビリティは単なる流行語ではない
政府の奨励策、社会的需要の変化、再生可能エネルギーの経済的実現可能性などに後押しされ、あらゆる業界において、企業はネット・ゼロ・エミッションやカーボンニュートラルに向けて動き出しています。2023年だけでも、再生可能エネルギーへの投資は過去最高の1兆7,000億ドルに達し1、化石燃料への投資を上回ると予測されています2。
サステナビリティ(持続可能性)への移行は、環境目標を達成するだけでなく、企業の財務パフォーマンスを高め、収益成長を促進し、長期的な収益性を確保することを可能にします。サステナビリティ目標を設定する企業が増えるにつれて、サステナブルなソリューションに対する需要は高まっており、企業はこの需要の高まりに対応するソリューションを求めて再生可能エネルギーメーカに注目しています。
再生可能エネルギーを確実に、持続的に、そして大規模に供給する
再生可能エネルギー製品を製造するメーカにとって、エネルギー転換は目覚ましいチャンスである一方、需要を満たすための規模拡大には課題があります。規模を拡大すると、品質基準を維持することが難しくなり、特に組織が熟練労働者の不足との闘いを余儀なくされる場合はなおさらです。規模を拡大する際の従業員の訓練とスキルアップ、そしてそれに伴うコンプライアンスの維持はかつてないほど重要であり、変革期にある業界にさらなるプレッシャーを与えています。
再生可能エネルギーメーカにとって、この機会を捉え、ダイナミックな課題を克服し、環境スチュワードシップの目標を達成するためのスケーリングには、新しいアプローチが必要であります。それは、オペレーションのデジタル化、従業員の能力向上、生産の最適化から始まり、これらすべては、新しい革新的なテクノロジを採用し、オペレーションを強化することで達成できます。
オペレーションのデジタル化で効率アップ
今日、再生可能な製造業の多くは、手作業や紙ベースのプロセスに依存しています。このようなプロセスは必要かつ一般的ですが、非効率でリソースを大量に消費することが多く、何よりも規模を拡大することが困難です。t
例えば、ソーラー・パネル・メーカのFirst Solarは、太陽電池製品の需要増に直面しており、需要拠点に近い場所に新しい施設を建設し、製造の規模を拡大する必要がありました。ロックウェル・オートメーション傘下のカリスポ社との協業により、同社はシステムをデジタル化し、情報の縦割りを解消して、物理的なオペレーションを再現する施設のデジタルツインを作成することができました。この取り組みにより、データ主導のオペレーションが実現し、コスト削減、無駄の削減、生産全体の可視性、管理、生産性の向上が実現しました。
しかし、システムのデジタル化は即座に、または行き当たりばったりでできるものではありません。まず、デバイスや機械を接続し、データを標準化することで、システムが同じ言語で会話できるようにすることから始まります。
データの取得と標準化ができれば、再生可能エネルギーメーカは、貴重な洞察を解き放つ革新的なソリューションを活用することができます。アナリティクスとAIを活用することで、パターンを特定し、需要を予測し、データに基づいた意思決定を行なうことができます。この先見性は、規模の拡大を計画する際に非常に貴重であり、生産量が増加しても製品やサービスが高い水準を維持できるようにするのに役立ちます。予知保全のようなシナリオにより、製造メーカは操業の継続性を維持し、ダウンタイムに積極的に対処して固定資産の利用率を向上させることができます。また、デジタルツインは、オペレーションの規模拡大に伴うリスクを軽減するため、新しいプロセスや変更を現実世界に導入する前に仮想環境でシミュレーションします。
従業員をスキルアップし、効率的に働けるようにする
労働人口が年々減少する中、熟練した人材の育成と維持は非常に重要です。よく訓練された従業員は生産性が高く、仕事量の増加や複雑なタスクの両方を効率的に処理できるため、企業は次世代の労働力を育成しながら事業を拡大することができます。
新入社員のスキルを素早く向上させるために、拡張現実(AR)ツールは、没入型のインタラクティブなトレーニング体験を提供することで、新入社員の研修プロセスの合理化に役立ちます。新人研修にとどまらず、ARソリューションは熟練した従業員にも継続的な学習の機会を提供します。最新の技術やテクノロジを使用するように従業員を訓練することで、ビジネスの拡大に合わせて従業員が適応性を維持し、新しい責任を担うことができるようになります。
さらに、従業員をデジタルでつなぐことで、チームや場所を超えたシームレスなコミュニケーションとコラボレーションが可能になります。スマートデバイスやリモート支援ソリューションなどのデジタルツールは、ほとんどどこからでも業務情報にアクセスし、タスクを実行できる柔軟性を提供します。このようなコネクテッド・ワーカー・ソリューションにより、リアルタイムの情報交換が可能になり、ダウンタイムの削減、事故リスクの最小化、従業員による迅速な意思決定が実現します。
生産の最適化で環境スチュワードシップ目標を達成
製造メーカは事業規模を拡大しても、自社の環境への取り組みを妥協する必要はありません。当初からサステナビリティ目標を念頭に置くことで、事業が拡大しても環境フットプリントを削減し、倫理的・環境的コミットメントを維持することができます。
企業がリソースの消費を最小限に抑えながら俊敏性を維持するために、AI主導のツールは予測された状況に基づいてリアルタイムでプロセスを動的に調整します。具体的には、高度なアナリティクスにより、水、空気、ガス、エネルギー、蒸気 (WAGES)の使用量とエネルギー強度を測定・モニタし、改善すべき領域を特定し、最適化のためのプロセスを特定し、安全性とコンプライアンス上のリスクを回避することができます。既存の資産からのデータを活用する高度なモニタとオートメーションシステムにより、組織は現在の投資を最大限に活用し、過剰消費と無駄を削減することができます。
これらの接続されたシステムを導入することで、組織は、スコープ1やスコープ2の排出量削減などの目標達成を支援するために、オペレーション内のベースラインを設定し、改善することができます。
進化するサイバーセキュリティの脅威からオペレーションを守りながら、キャパシティを拡大
接続性と自動化が進むにつれ、サイバーセキュリティのリスクも高まっています。重要なインフラとデータを保護するために脆弱性を特定し、確実に対処することで、制御技術のサイバーセキュリティに積極的かつ全体的なアプローチを取ることが重要です。セキュリティの侵害は、オペレーションを中断させ、従業員の安全を損ない、多額の財務的損失をもたらす可能性がある。ビジネスのキャパシティが拡大する中、サイバーセキュリティインフラへの投資は単なるベストプラクティスではなく、基本的な要件です。
包括的なネットワーク設計とサイバーセキュリティソリューションは、オペレーションをモニタし、組織が最新のサイバーセキュリティ規制に準拠し、最新の状態にあることを確認するために使用することができます。サイバーセキュリティソリューションとテクノロジを成長計画に組み込むことで、再生可能エネルギー企業は、進化する脅威の状況に対して強化されていることを認識しながら、自信を持って規模を拡大することができます。
信頼できるパートナが、サステナビリティを犠牲にすることなく機会の最大限の活用をご支援
サステナブルなリューションへの需要が高まる中、再生可能エネルギーメーカは迅速かつ効率的に規模を拡大する必要があります。業務のデジタル化、従業員のスキルアップとトレーニング、生産能力を高めるための生産の最適化はすべて、中核的なビジネス価値を損なうことなくサステナブルな規模拡大を目指す再生可能エネルギーメーカにとって重要なステップです。信頼できる経験豊富なパートナと連携することで、メーカは、利益を最大化し、リスクを最小化し、組織固有のニーズを満たす、スマートで的を絞った投資を行なうことができます。
ロックウェル・オートメーションは、再生可能エネルギーメーカがサステナビリティ目標を達成しながら規模を拡大できるよう支援することに専念しています。ロックウェル・オートメーションは、120年以上にわたって世界中の産業用企業に実績のあるサービスとソリューションを提供してきました。広範な戦略的パートナネットワークとともに、企業独自の課題に対処するために必要な柔軟性を提供し、現在から将来にわたってサステナブルな規模を拡大するために必要な支援をお約束します。
ロックウェル・オートメーションがどのようにお客様のサステナブルな規模拡大を支援できるか、詳細をご覧ください。
[1] “World Energy Investment 2023” International Energy Agency, 2023.
[2] “Clean energy investment is extending its lead…” International Energy Agency, May 25, 2023.