お客様へのご提案
家のデバイスが最後の脚にあるときを知っておくと、壊れる前に修理または交換できます。
人生がどれほど良くなるか想像してみてください。真夏日にエアコンの故障はもうありません。忙しい平日の夜に使用できない食器洗い機はもうありません。家族の写真や個人的なファイルをバックアップする前に、コンピュータがクラッシュすることはもうありません。
同じことがプラントフロアにも当てはまります。機械や設備が故障する時期を知ることで、ダウンタイム、お客様の注文の漏れ、品質の問題などのストレスの多い状況を回避するために積極的にサービスを提供できます。
私たちのホームテクノロジがいつ実現するかはわかりません。しかし、このような洞察は、予測分析を備えたダッシュボードを使用して、今日の運用オペレーションで可能です。
リアルタイムが遅すぎる場合
スマートマシンからコネクテッドセンサまで、IoTテクノロジは、オペレーションの見方を一変させました。24時間体制で、リアルタイムで生産のほぼすべての側面をモニタするために重要なデータと分析にアクセスできるようになりました。
このデータは、パフォーマンス、品質などの追跡に最適です。ただし、予期しないダウンタイムの原因となる機械または装置の障害を特定する場合、リアルタイムデータでは不十分です。ダウンタイムが発生する前ではなく、発生する前に、潜在的な問題についての洞察が必要です。
ここで、高度な分析ソフトウェアとダッシュボードが役立ちます。ソフトウェアは、リアルタイムデータと機械学習を組み合わせて、ダウンタイムイベントやその他の問題に先行するパターンを理解します。ダッシュボードに表示され、調査が必要な新しい障害モードやその他の問題を示す可能性のある異常を検出できます。
これらの予測的洞察は、従業員が運用上のさまざまな課題を解決するのに役立ちます。
あなたの未来を見つめる
何かがいつ失敗するかを知ることよりもさらに重要なことは、それを修正するために何をする必要があるかを知ることです。規範的な分析ダッシュボードは、過去の障害データとトレンドを使用して、作業員にどのような修正措置をとるかを伝えます。この情報は、資産の障害を回避し、生産を目標通りに維持し、品質を最大化するなどの適切な手順を確実に実行するのに役立ちます。
予測分析ダッシュボードは、作業者がさまざまな問題を解決するために必要な特定の情報を提供するようにカスタマイズできます。例えば、食品製造工場の従業員は、ライン上の資産の混合、充填、および梱包に関するすべてを1箇所で把握できます。
これらのダッシュボードを使用すると、ダウンタイムの問題が差し迫っているとミキサにフラグが付けられていることがわかります。予想される故障までの時間や、振動や電力消費などのパフォーマンスパラメータを含む、資産に関する詳細情報を同じ画面で確認できます。
これらの洞察を使用して、技術者はミキサの問題をさらに調査し、資産の故障が予測される前に、計画的なダウンタイム中に発生する必要な作業をスケジュールできます。
生産ライン全体を見渡すと、複数のカートの予測分析を表示できます。これにより、ユーザは比較を行ない、トレンドをすべて1つのグラフィックで確認できます。
例えば、作業者はライン上の1つのカートの作業寿命がはるかに短く、部品の残りが予測されることを確認できます。また、予測される作業寿命の傾向と、そのカートが他のカートからどれだけ逸脱しているかを確認することもできます。
これにより、作業員は、生産に影響を与える前に、生産を他のカートにリダイレクトし、識別されたカートの問題を修正するのに十分な長い応答ウィンドウを得ることができます。
もちろん、予測的資産メンテナンスは多大な価値をもたらしますが、予測的分析ダッシュボードの唯一のアプリケーションではありません。ダッシュボードを使用して結果を予測し、歩留まり、製品の品質、エネルギー効率などに影響を与えている問題を理解することもできます。
始めましょう
多くの企業は予測分析ダッシュボードの導入に熱心ですが、何をする必要があるのか、どこから始めればよいのかさえわかりません。このキャンプにいるなら、私たちがお手伝いします。
ロックウェル・オートメーションは、プロセス全体を通じてお客様と協力できます。解決したいビジネス上の問題を定義し、適切なデータを特定して収集し、予測モデルとダッシュボードを構築するお手伝いをします。
詳細は、FactoryTalk InnovationSuiteが提供するすべてのソリューションをご覧ください。
公開 2019/10/11