お客様へのご提案
「スマートマニュファクチャリング」という言葉が業界の経営者や意思決定者の頭に浮かぶとき、必ず聞かれる質問があります。何から手をつければいいのですか?
その答えはマシンから、スマートなコネクテッドマシンへのデジタルトランスフォーメーションです。
生産データにアクセスすることで、機械メーカはお客様に供給する資産を管理し、最適化することができます。
また、このアクセスによって、機器を使用する製造メーカや、その機器の統合と保守を支援するシステムインテグレータは、設備を最適化することができます。
ラインや企業全体ではどのように見えるでしょうか?
食品業界では、シリアルを一口食べても同じ味がするようにすることです。ライフサイエンス分野では常に正しい投与量を確保することであり、エネルギーの世界では効率的で安全な生産です。
生産性を今すぐ向上
私たちは今、オートメーションプロセスの自然な副産物であるデータを、さらなる生産性を引き出す洞察に変えることができます。
では、何が私たちを遅らせているのでしょうか?
私たちは伝統的に保守的な業界にいます。いったん生産目標を達成する方法がわかると、一般的に変えようとはしません。しかし、これまで以上に機敏になり、より迅速に行動し、シェアを獲得するために先陣を切る必要があります。
情報技術(IT)の影響により、この業界はペースを上げています。機械メーカ、エンドユーザ、サプライヤ、パートナなど、私たち全員が、過去にはそれほど緊急ではなかったスピードの必要性を受け入れなければなりません。
投資が加速
ロックウェル・オートメーションとPTCの戦略的パートナシップは、企業がデジタルトランスフォーメーションの可能性を最大限に実現するのに役立ちます。デジタルトランスフォーメーションが生産に与える影響をまだ認識していない企業は、この能力を手にすることができるようになります。
オートメーションと情報技術は、オペレーションにおいて、いつ、どこで、どのように価値を生み出すかを変革します。機械メーカとエンドユーザがより効果的に競争できるデジタル基盤を確立するのです。
当社のPTCへの投資は、コネクテッドエンタープライズの一環として、そのペースを加速させ、より多くのイノベーションを提供できるようにするための、当社の最大の動きの1つです。
多くの機械メーカやエンドユーザにとっての出発点はデータです。適切に収集され、分析され、表示され、利用されることで、このデータは製造オペレーションに革命を起こす可能性を秘めています。
データ対応インフラを構築する最終目標は、既存資産の最適化だけでなく、企業全体のデジタルトランスフォーメーションにもつながります。
これらの能力を導入することで、まったく新しい世界が開けます。データの能力を解き放つことで、より優れた分析、より正確な予測、強固な適応、そして設計やテストから設置、試運転、メンテナンスに至るまで、あらゆることに役立つ高度な可視化とAIソリューションを展開する能力がもたらされます。
データへのアクセス以上に、クリーンで文脈に沿ったデータこそが、実用的な洞察に変えることができるのです。今日の環境では、スピードが本当に重要なのです。
人間の可能性を広げる
テクノロジの強みと、熱心で熱意のある従業員を組み合わせれば、どんなことでも可能になります。
私は以前、人間の想像力と機械の知能を組み合わせることで、人間の可能性を広げるという話をしたことがあります。ここでは、それが製造業においてどのようなものであるかを説明します。私たちは、ビジネス全体にわたって人、機械、データを結びつけています。それが、機械メーカとエンドユーザがより効率的で生産的になる方法です。
機械メーカにとっては、エンドユーザの投資を将来にわたって保護することに重点を置いています。エンドユーザにとっては、新しいスマートでコネクテッドな機能を活用することで、グローバルな競争力を維持するためのイノベーションをより効果的に活用できるようになります。
公開 2019/10/17