エネルギー管理、モニタ、およびコンプライアンスレポートは、水、空気、ガス、電気、および蒸気(WAGES)のコストの増加、進化する規制の状況、および消費に関する洞察の正確さの必要性により、非常に困難な場合があります。サステナビリティ(持続可能性)への取り組みが世界的に注目される中、産業界が利用可能な資源を使ってどのように重要な課題に取り組んでいるのか、よく見てみる必要があります。主要な課題と潜在的な解決策を掘り下げてみましょう。
データの質の悪さと入手のしにくさ
バリューチェーン全体で質の高い一次データを入手することは、特に中小企業にとっては困難です。データの可用性、質、コンテキスト化がなければ、多くの企業はサステナビリティの目標達成に行き詰まる可能性があります。
ソリューション: データ収集技術を活用することで、リソース要件を削減しながら、データの品質と可用性を向上させることができます。産業用DataOpsは、エネルギー管理戦略のためにデータを収集し、コンテキスト化し、アクセスするための重要な技術となっています。
進化する一貫性のない開示基準
急速に進化する基準に対応し続けるには、専門的な知識が必要であり、解釈は依然としてさまざまです。地域的な要件はすぐに変わる可能性があります。最新の情報を迅速かつ容易に提供できるエネルギー管理システムが必要です。
ソリューション: すべての利害関係者がエネルギーデータにアクセスできるようにすることで、共同作業、報告、分析が可能になり、地域、州、および国際規格のあらゆる要件に対応できるようになります。
ステークホルダーエンゲージメント
排出量データの取得には、バリューチェーン全体の利害関係者の協力が必要ですが、機密保持や評判の懸念があるため困難な場合があります。スケーラブルでユーザレベルのアクセス制御が可能なセキュアなデータプラットフォームがあれば、クラウドでもオンプレミスのエッジでも、エネルギーアプリケーションを実現できます。
ソリューション: ここでも、あらゆるベンダーのアプリケーションを高度にセキュアな環境でホストし、データにアクセスできる能力を備えた産業用DataOpsが成功のカギとなります。メンテナンスできないDIYソリューションよりも、拡張可能なアプリケーションが重要となります。
リソースの制約
多くの企業、特に中小企業は、排出量の測定と報告、エネルギー消費の測定基準、分析に関わる大量のデータの処理に苦慮しています。そのため、大幅な改革を行なう権限が与えられない可能性があります。
ソリューション: ユーザフレンドリーなデータ収集技術を使うことで、リソースの需要を減らすことができます。わかりやすく、明確なダッシュボードを持つアプリケーションをお求めください。高度なシステムを導入する際に、オペレータがデータサイエンティストになる必要はありません。
業務への統合の制限
排出量報告を含むカスタムエネルギー管理ソリューションは、既存の業務に完全に統合されていないことが多く、データ収集努力を鈍らせます。
ソリューション: エネルギーと排出量モニタのビジネスプロセスへのより良い統合を実現することで、脱炭素化プロセスを合理化することができます。DataOpsプラットフォームは、深いコードプログラミングを必要とせずに、既存のシステムに完全に統合することに優れています。FactoryTalk® Energy Manager™のようなこれらのアプリケーションは、わずか数日で導入でき、SaaS (Software as a Service: サービスとしてのソフトウェア)環境で保守できます。
競争上の優位性としてのサステナビリティ
サステナビリティの実践と強固なエネルギー管理システムの導入は、ブランドの評判を高め、新たな市場機会を開拓する競争上の優位性をもたらします。サステナビリティに積極的に取り組んでいる企業は、単に規制を遵守しているだけでなく、市場をリードする存在としての地位を確立し、環境意識の高い消費者やパートナを惹きつけています。
システムインテグレータであるコンペリオ・テクノロジー・ソリューションズ社(ロックウェル・オートメーションのPartnerNetwork™メンバー)の社長兼オーナのロン・ハリソン氏は次のように述べています。「コンペリオ社では、サステナビリティとエネルギー管理の複雑な状況をナビゲートするには、最先端の技術と業界の専門知識の両方が必要であることを理解しています。FactoryTalk Energy Managerのような先進的なプラットフォームを活用することで、お客様がエネルギー消費をリアルタイムで可視化および制御できるようになり、業務全体の効率性とサステナビリティの両方を促進することができます。」
サステナビリティの今後の動向
サステナビリティの展望が進化し続ける中、エネルギー管理と排出量削減の将来を形作る新たなトレンドがいくつか生まれています。
- 人工知能(AI)および機械学習(ML): AIとMLは、企業がエネルギー消費を監視、分析、最適化する方法を変革しています。これらのテクノロジは、エネルギー使用パターンを予測し、非効率を特定し、是正措置をリアルタイムで提案することができます。AIを活用した分析をエネルギー管理システムに統合することで、企業はより多くの情報に基づいた意思決定を下し、無駄を削減し、業務効率を高めることができます。
- モノのインターネット(IoT)統合: IoTは急速に拡大しており、接続されたデバイスの増加により、事業全体のエネルギー使用量に関するリアルタイムのデータが提供されるようになっています。この接続性により、より正確な監視と制御が可能になり、企業はエネルギー消費をきめ細かなレベルで最適化できます。また、IoTデバイスの使用は、予知保全を促進し、ダウンタイムを削減し、機器が最高の効率で動作することを確認できるようにします。
- 分散型エネルギーシステム: マイクログリッドや分散型エネルギー資源(DER)などの分散型エネルギーシステムは、企業がエネルギーの独立性とレジリエンス(回復力)の向上を求める中で支持を集めています。このようなシステムにより、企業はエネルギーを地域で発電・管理できるようになり、送電網への依存度を下げ、排出量を削減することができます。太陽光や風力などの再生可能エネルギーを統合することで、分散型システムはサステナビリティへの取り組みをさらに強化することができます。
- サーキュラーエコノミー原理: 資源を再利用、再生、リサイクルする循環型経済へのシフトは、サステナビリティにおいて重要な役割を果たすことになります。企業は、廃棄物を最小限に抑え、事業が環境に与える影響を軽減するために、ますますサーキュラーエコノミー慣行を採用するようになっています。この傾向は、製品設計、素材調達、サプライチェーンマネジメントの革新を促し、そのすべてがカーボンフットプリントの削減を目的としています。
- 規制枠組みの強化: 各国政府や国際機関が排出量やサステナビリティ報告に関する規制を強化する中、企業はコンプライアンス要件を先取りする必要があります。今後の規制枠組みは、透明性と説明責任に重点を置きながら、より厳しくなることが予想されます。サステナブルな慣行を積極的に採用し、コンプライアンス技術に投資する企業は、こうした変化に対応しやすくなります。
- 企業の社会的責任(CSR)および投資家の圧力: 投資家、顧客、従業員を含む利害関係者は、企業がサステナビリティへのコミットメントを実証することをますます求めるようになっています。この圧力は、企業の社会的責任(CSR)イニシアチブを中核事業戦略に統合するよう、企業を駆り立てている。サステナビリティにおける具体的な進展を示すことができる企業は、こうした期待に応えるだけでなく、投資を呼び込み、市場での地位を高めることができます。
- サステナビリティにおけるデジタルツインズ: デジタルツインズ(物理的資産の仮想レプリカ)は、リアルタイムでのエネルギー使用のモデル化と最適化に利用されています。さまざまなシナリオをシミュレートすることで、企業は最も効率的なエネルギー慣行を特定し、現実世界で実施する前に変更の影響を予測することができます。このアプローチはリスクを軽減し、サステナブルな取り組みにおける継続的な改善をサポートします。
これらの課題に加え、排出量削減のためのNOx、CO、O2の高精度測定も、監視、検証、報告が困難です。しかし、ロックウェル・オートメーションは、連続排気ガス監視システム(CEMS)であるソフトウェアCEM®を提供し、費用のかかるハードウェアベースのCEMSを使用することなく、環境指令への準拠を実現するための規制排出ガスの測定と報告を支援します。当社の産業用DataOpsプラットフォームであるFactoryTalk® DataMosaix™、およびFactoryTalk Energy Managerアプリケーションと組み合わせることで、エネルギー管理、排出量モニタ、およびネットゼロを達成するためのレポートを強化するための他のソフトウェアソリューションおよびオートメーションシステムも利用できます。
これらの傾向は、エネルギー管理におけるサステナビリティの最先端を表しています。常に情報を入手し、これらの進歩に適応することで、企業は現在のサステナビリティの目標を達成し、機会を活用し、新たなリスクから事業を保護することができます。
コラボレーション、技術の進歩、そしてサステナビリティへのコミットメントによって、これらの課題に対応します。サステナビリティの目標達成に向けて、次の一歩を踏み出しましょう。ウェビナー「Empowering Sustainable Manufacturing: Unveiling the Power of FactoryTalk Energy Manager with Conperio」に登録して、当社の専門家との個別相談をご予約ください。サステナビリティの課題を成長と革新の機会に変えるお手伝いをいたします。
FactoryTalk Energy Managerについては、こちらをご覧ください。
コンペリオ社については、パートナ検索をご覧ください。
ロックウェル・オートメーションのPartnerNetworkプログラムについては、こちらをご覧ください。