新しい年であり、新しい10年(10年が0年で始まるか1年で始まるかによって異なる)が始まりました。製造における安全の課題は、デジタルトランスフォーメーション、労働者の減少、グローバル化、および安全とセキュリティのリスクを管理する方法の間で拡大し続けています。
私たちは、技術が急速に安全の概念を変えている時代に生きています。かつてないほど多くの情報にアクセスできますが、その情報を取得することは新たなリスクをもたらします。そして、この新しい情報を使用して安全シャットダウンが発生する理由と場所を理解し、安全と生産性を向上させる方法は、運用方法を大きく変えることになります。
労働力が若くて経験の浅い労働者へと変わると、多くの場合、リスクの見方が異なり、情報の使い方が異なり、以前の世代とは異なる職場環境への期待があり、発見、訓練、保持するための新たな課題をもたらすことになります。
2020年に向けて、これらの課題に対応し、安全と生産性を即座に改善するための10のヒントのリストをまとめました。