現在のサイバー脅威の状況を考えると、どのような組織もサイバー犯罪者の標的にならないわけではありません。この1年間だけでも、業種や業界を問わず、あらゆる種類や規模の企業がサイバー攻撃の被害に遭っています。以前は、Eコマース企業などのデジタル分野が真っ先に犯罪者に狙われていましたが、現在では産業分野が狙われています。
このような変化が生じた理由は、これらの産業分野の企業が、長期間にわたってサイバーセキュリティプロセスの更新や強化を行なっていないことが多いためです。旧式のシステムでは、最初に導入されたときと同じセキュリティプロトコルが使用されていることが多く、攻撃によって業務が迅速かつ容易に妨害されてしまうのです。サイバー攻撃は高度化、複雑化しているという誤解がありますが、実際には犯罪者は確立された戦術を用い、最も簡単で利用可能な機会を探しています。
セキュリティ体制を強化するために、リーダはサイバーセキュリティシステムの優先順位付けを始める必要があります。そのためには、企業内のどこに最も一般的な脅威が存在するのかを理解することから始めます。