石油&ガス業界は、製品ライフサイクルの決定が難しい他の業界に加わっています。オフショア石油プラットフォームの平均年齢は24年以上であるため、これらのプラットフォームのオペレータは、ダウンタイムシナリオを計画し、最新化を計画するための時間を購入しながら、既存の旧式のオートメーションをサポートする方法を決定する必要があります。これにより、これらの企業は、設置ベースのライフサイクルを延長して移行へのギャップを埋めるための包括的なサポートソリューションの検討を開始しています。
最近の石油価格の下落の前でさえ、石油&ガス会社は、計画的および計画外のダウンタイムを制限しながら、オートメーション制御機器の設置ベースを維持する方法を検討してきました。パイプラインを介した掘削と抽出から精製まで、操業のすべての段階で、より少ない労力でより多くのことを行なうことが求められます。
大きな課題の1つは、食品や飲料、紙製品などの業界の多くの企業が大都市圏に地域または現地の生産施設を持っている一方で、石油&ガスの運用は遠隔地にあることが多く、プラットフォームを担当するメンテナンスおよびサポートスタッフがほとんどまたはまったくいないことです。物流に加えて、これらのプラットフォームをサポートする他の要因があります。
まず最初に、プラットフォームは古くなり続けますが、オペレータはプラットフォームのライフサイクルを切換えます。これにより、さまざまなオペレータが、新しい機器を習得するかわりに、蓄積された知識を活用できる限り、最新化せずに設置ベースを維持したいというシナリオが作成されます。
次に、変更が行なわれるたびに、移行よりもコストがかかる可能性のある検証を実施する必要があります。最後に、景気後退がいつまで続くかは誰にもわかりませんが、効率性を見つけて設備投資を控えるというプレッシャーが高まっています。
メンテナンスリソースが限られていることを認識し、石油&ガス会社はサプライヤにサポートを求めています。
企業にとっての最初のステップは、オートメーション装置の在庫を理解することです。オフショアプラットフォームのスペースは限られている場合がありますが、抽出場所を構成する複数のプラットフォームにまたがる設置ベースの正確なデータソースを維持することは依然として困難です。
それに加えて、スペアの在庫が陸上に保管されている場合があり、スペアがなくなる機会は複数あります。これにより、資産は長時間のダウンタイムにさらされたままになり、不足している部分が製造中止製品の場合はさらに拡大されます。オペレータが知識に基づいた決定を下すには、何が設置されているか、どこに設置されているか、およびそれらをサポートするために利用できるスペアを理解する必要があります。取付けられている部品のライフサイクルステータスを理解することも不可欠です。
オペレータが機器の在庫、スペアの数、製品のライフサイクルステージを理解すると、最善の前進、移行、またはリスクの軽減について、知識に基づいた意思決定を下すことが容易になります。
彼らは多くの方法でリスクを軽減することができますが、最も基本的なアプローチは、利用可能な部品のスペアを調達し、製造中止になった部品の修理サポートにアクセスすることです。オフショア石油プラットフォームの場合、スペアの量を慎重に検討する必要があります。これらのプラットフォームの場所に基づいて、考慮すべきリードタイム、出荷時間、および習慣があります。
都市部では24時間以内に配達できることが、場所によっては最大2週間かかる場合があります。この余分なリードタイムにより、追加のスペアが必要になる場合があります。製造が中止された部品の場合、スペアを施設内に置いていくことは現実的ではない可能性があるため、他の選択肢が必要です。1つの選択肢は、修復を利用することです。
これは、多くのオフショア石油&ガス会社が操業場所のためにこれまで頻繁に使用していなかったプロセスです。また、設置の多くは、ネットワーク化されているか、独自のプログラムを備えた特定のソリューションを提供する数少ない機械装置メーカの1つからのものです。これに基づいて、オフショア石油&ガスプラットフォームは通常、故障したユニットを機械装置メーカからの新しいユニットと交換します。しかし、これらのアイテムが製造中止になると、機械装置メーカの在庫が利用できなくなり、製品メーカの修理能力が重要になります。
修理に加えて、障害が発生した場合や設置のために専門家のサポートにアクセスできることが重要です。これは、リモートサポートまたはオンサイトサポートの形で提供される可能性があります。最終的には、最新化プランがすべてのエンドユーザの目標ですが、移行を一度にすべて実行できるわけではないことを知っているため、お客様は正しいプランを用意する必要があります。
ライフサイクル拡張および移行ソリューションについては、当社のWebサイトをご覧ください。
公開 2015/05/06