デジタル・ビジネス・トランスフォーメーションを加速させようとしているCEOは、最強のビジネスパートナであるCIO (最高情報責任者)をすでに意思決定のテーブルにつけています。
変革をもたらすCIOは、C-suiteのデジタル戦略を調整し、企業全体の変革を促進し、新興および実績のあるテクノロジを使用して革新とアジリティを推進することができます。
CIOの重要な役割
CIOは、デジタルトランスフォーメーションをリードし、データを活用してより深いインサイトを得るためのオペレーティングモデルをデザインする上で重要なポジションにあります。CIOの役割は以下の通りです。
- 運用技術(OT)と情報技術(IT)の融合の中心となる。
- ERPの導入など、全社的な取り組みの先頭に立っている可能性が高い。
- 人工知能(AI)、機械学習、ロボット工学、自動化、仮想現実や拡張現実などの新技術を駆使して、変革をスケールアップすることができる。