お客様へのご提案
ダッシュボードの人気の高まりに関する一連のブログに取り組んでおり、製造メーカが利用できる大量のデータの管理に役立てています。先月、プラント概要ダッシュボードについて説明しましたが、今月は安全ダッシュボードの利点について説明します。
ダウンタイムは、特に怪我が原因である場合に、施設の稼働を維持するための重要な課題です。米国労働省によると、2017年には、民間産業の雇用主から約280万件の致命的でない職場の負傷や病気が報告されました。製造業では、作業できない日数が115,550日であったと報告されました。
ご存知のように、負傷によるダウンタイムはコストの増加につながります。労働者が病気または怪我をした場合、雇用主は生産を一時停止し、ギャップを埋めるために一時的なかわりとなる人を雇うために資金を費やす必要があります。
これが安全ダッシュボードの出番です。安全ダッシュボードを使用すると、プラント管理者は機械の問題を予測し、安全イベントの実際の数と安全イベントの予想数を比較できます。これらの洞察は、管理者が安全目標を達成しているかどうかを判断し、意思決定を通知するのに役立ちます。そのため、労働者と機械の安全イベントを削減できます。
安全データがプラント管理者にどのように役立つか
全体として、安全ダッシュボードは、管理者に工場に関するより多くの知識を提供し、労働者の健康について最新の状態に保ちます。プラント管理者は、安全ダッシュボードを使用して、毎日、毎月、毎年傷害を監視しています。このデータは、管理者がプラントの安全プロトコルおよび作業者と業務との相互作用について決定する必要がある場合に使用されます。
安全ダッシュボードの例をご覧ください。ここでは、関連する他の傷害測定基準に加えて、読みやすい棒グラフで、各月の負傷者数と休業日数を確認できます。
安全データを収集して便利なダッシュボードに表示することは、施設で起こっていることから意味を整理して作成する簡単な方法であるため、管理者や安全担当者にとって役立ちます。データはリアルタイムで表示され、管理者がプラントのKPIを設定するのに役立ちます。KPIは、傷害などの安全イベントからの損失時間を減らすためのゲーム計画の作成に使用されます。
また、安全情報により、管理者は将来の目標を設定できます。傷害データが収集されると、マネージャは前年比の傷害統計を比較して、安全目標を達成しているかどうかを判断します。積極的な目標設定は、安全を改善するためのベンチマークを作成するため、従業員、生産性、およびプラント全体の利益のための優先事項として位置付けます。
安全ダッシュボードは生産性の向上を支援
安全分析はダウンタイムに直接結び付けることができるため、安全性能の可視性は生産性の強力な指標となります。有用な安全分析の例には、安全スコア、傷害間の日数、年初からの傷害、および損失時間が含まれます。
作業者がライトカーテンを押して安全イベントを発生させたために安全スコアが低下した場合、管理者はダッシュボードを掘り下げて確認して、プラントのどこでイベントが発生したかを確認できます。この情報は、マネージャとオペレータの間で会話を開始し、オペレータとマシンの間で発生するコンプライアンスインシデントについて話し合います。 彼らは安全ですか? 彼らの作業方法はダウンタイムを増やしていますか?
さらに、安全ダッシュボードに表示される継続的なメトリックに基づいて、プラント管理者は、マシンのハードウェアまたはソフトウェアがコンプライアンスから外れ、更新または修正が必要になる時期を知ることができます。たとえば、部品を交換する必要がある場合、ダッシュボードをセットアップしてマネージャに通知できます。これらの通知は、管理者がプロセスを合理化して、人々がマシンと対話する方法を合理化するのに役立ちます。
さらに掘り下げる
初期の安全ダッシュボードを超えて、さらにドリルダウンして、安全イベントの背後にある原因や理由などの詳細を明らかにすることができます。掘り下げの詳細により、次のような質問に答えることができます。
- ほとんどのイベントの原因は誰ですか? どのオペレータ、シフトまたは機械ですか?
- 準拠していないマシンはどれですか?
これらの質問への回答は、より深い会話を促し、安全と生産性の最適化を向上させる可能性があります。オペレータはさらにトレーニングが必要ですか?このデバイスが準拠していない原因は何ですか?
コンプライアンスのケースでさらに一歩進んで、機械学習を統合すると、機械解像度を合理化できます。例えば、作業指示が自動的に生成され、エンジニアが作業を必要とする機械と時期をエンジニアに通知するように設定して、時間と生産性をさらに節約できます。
次の予定
ダッシュボードと同様に、安全ダッシュボードはカスタマイズ可能であるため、プラント管理者や安全担当者、またはプラント担当者は、必要な情報を正確に含めるようにダッシュボードを設計できます。
プラントダッシュボードはFactoryTalk InnovationSuiteで実行され、データを取得してマッシュアップで表示します。 データを資産にするためには、カスタムダッシュボードなどのツールを使用する必要があります。
議論したい場合は、以下にコメントしてください。また、2019年を通じてダッシュボードブログを維持するために、それらはすべてここから入手できます。
来月、ジェニファー・カイトはダッシュボードとアラーム管理の価値について説明します。
公開 2019/05/24