多くの業界と同様、ティッシュ業界も、多くの関係者から、さまざまな圧力にさらされています。
精通し、選り好みする消費者は、よりパーソナライズされた製品を求めるだけでなく、標準的な製品群からより多くの選択肢を期待しているのです。そして、トレンドや選択肢が明日にはすべて変わってしまうかもしれないので、準備する必要があるのです。
選択肢、スキルセット、そしてサステナビリティ このような選択肢の拡大とトレンドの変動により、製造メーカはSKU数を増やし、新ラインの開発サイクルを短縮する必要があります。また、季節限定、プロモーションパック、混合コンテンツなど、既存ラインの柔軟性を高めることも検討しています。これらの課題は、スピード、規模、そして単価への影響を最小限に抑えながら解決されなければなりません。
消費者主導のエンドユーザからの要望は、技術開発の最先端を行く機械メーカや機械装置メーカ(OEM)にも伝わります。ある企業は垂直市場に特化し、またある企業は他の産業向けの機械も製造しています。ここである第一の疑問は「機械装置メーカは専門家であろうとなかろうと、顧客に影響を与えるスピード、スケール、価格帯で、どのようにして俊敏性、柔軟性、適応性、効率性を実現するのでしょうか?」です。
多くの企業と同様、この業界でも、プラントや機械と親密な関係を築いてきた熟練のエンジニアやオペレータが退職していきます。このような触覚的なアプローチは、何年もかけて開発されたものであり、より若い、より多くのスキルを持つ人材に伝授したり、教えることは不可能であり、今日のように短い時間では不可能です。このような新しい柔軟性と敏捷性の中に、私たちは使いやすさを加味しなければなりません。
さらに、エネルギー消費、環境配慮型建築、廃棄物、そしてもちろん、製品や包装に使用する材料に関しても、これまで以上に厳しい環境法令に直面しています。実際、材料開発は多くの企業が頭を悩ませている。新しい製法が次々と登場し、そのすべてが、細かく調整された生産パラメータに大混乱をもたらす可能性があるからです。
これらの課題を解決する鍵は、多くの現代的な課題と同様に、ハードと情報の流れの両面におけるデジタル化です。
デジタル化とデータ
最新のサーボ駆動軸制御は、ほぼ無限のモーションプロファイルを提供し、そのすべてをオフラインで簡単にプログラム、シミュレーション、拡張することができ、HMIのボタンを押すだけでオペレータが利用できるようになります。iTRAKやMagneMotionリニア・サーボ・ソリューションなどの独立型カートテクノロジは、搬送や製品の移動において同様の役割を果たします。
電気機械の統合を適切に行なうことで、切換え作業を半自動化、完全自動化することができ、ダウンタイムを従来の何分の一かにまで減らすことができます。実際、機械やラインは、数年前までは考えられなかったようなレベルの俊敏性を手に入れることができるのです。
ソフトウェアレベルでは、スマートマニュファクチャリングに浸透している最も強力なツールは、データです。OTとITの両システムから得られるデータは、第4次産業革命を支えるものであり、デバイスから企業まで、バリューチェーンのあらゆる要素との双方向のやり取りが、現代のオペレーションに革命を起こしています。
このデータは、予知保全機能を備えたFactory Talk Innovation Suite、仮想試運転、スループットシミュレーション、産業用デモンストレーション、ダッシュボードのためのEmulate3Dデジタル・ツイン・ソフトウェア、完全にスマートなデジタル化生産環境を構築する制御システムプラットフォームであるThingworxによる分析など、非常に強力なソフトウェアシステムによって消費、文脈化、活用、配布されることになります。
このような双方向のフローと、業務に必要な情報を業務別に表示することで、経営者は正しい判断を下すことができるようになり、多くの場合、運用段階だけでなくリアルタイムで判断できるようになります。このような情報を設計時に展開することで、リードタイムを短縮し、より早く市場に投入することが可能になります。さらに、仮想試運転、AR/VR/MRによるサポートとトレーニングを加えれば、デジタル化されたソリューションの価値は明らかでしょう。
デジタルソリューションは、サイバーセキュリティを抜きにしては成り立ちません。サイバーセキュリティは、総合的なデジタルパッケージの不可欠な要素です。このため、当社は過去数年間、シスコ社やクラロティ社とのパートナシップ、Oylo社やアブネット社などの戦略的企業の買収を積極的に行ない、多面的なサイバーソリューションに貢献しています。これにより、Logixプラットフォームのような特定のサイバー認証を受けた製品を供給したり、Stratixベースのソリューションで実証済みのネットワーク設計を提供することができます。
実際に見てみる
優れたソリューションについて話すのは簡単です。しかし、その実力を知るには、実際に見てみる必要があります。そのため、イタリアで開催されるiT's Tissueは、理想的なショップウインドウと言えます。テクノロジとネットワーキングの異色の交差点と称されるこのユニークなイベントでは、参加者はルッカにあるいくつかのメンバー企業の機械装置メーカで半日の体験を予約して参加することができ、ホスト企業は技術的な議論、ビジネス開発、ネットワーキングを組み合わせてサポートします。
このイベントのグローバルパートナであり、独占的なオートメーションサプライヤである当社は、設立メンバーの各施設で、柔軟な製造、デジタル化、分析、サイバーセキュリティ、人材の接続を実演します。このイベントは、最新のデジタル化されたベストプラクティスが、いかに新しい世界を切り開くことができるかを教えてくれる、魅力的なイベントとなることが期待されます。