複雑なことを達成するには、単純にする必要がある
これまでは、機械やラインでさらに多くを達成するために、機器を追加するか再構成していました。これでは、不要なエンジニアリング時間追加されて床面積がさらに必要になり、メンテナンスが複雑になって市場投入までの時間が長引いてしまいます。今日では、これまでには成しえなかった方法で技術をつなげることにより、柔軟性のニーズに対応しています。
かつては、ロボット工学、独立型カートテクノロジ(ICT)、サーボ・モーション・コントロール、デジタル化を別々の物として話題にしていました。今日では、メカトロニクスの進展のおかげで、これらはほとんど区別できなくなっています。インテリジェントコンベアをロボットと組み合わせると、事実上どのような機械でも置き換えることができるのです。しかも、テストのエミュレーションや意思決定のための分析のように最新のものをIIoTで階層化すると、製造メーカのために新しい価値を創造できます。
これが、統一機械設計、つまり機械的にも電子的にもプログラム的にも複数のプロセスを1つにまとめるというコンセプトです。これにより、ラインシャフトで動く機械をプログラミングしていた日々から離れて、簡単で安全、セキュアで柔軟なソリューションを構成し、設計、コラボレーション、最適化を有効にすることに移行します。しかも、次のようなことも可能になります。
- 機械メーカがサポートするソリューションを1つのみにする。
- オペレータが習得するインターフェイスを1つのみにする。
- 作業者がメンテナンスするシステムを1つのみにする。
- このすべてを最小の資本コストと労力で行なう。