スマートマニュファクチャリングの世界では、あらゆる組織が、過度な複雑さとコストを避けながら、効率性、生産性、透明性を最大化するスマート・マニュファクチャリング・プラットフォームをシームレスに導入しようと努力しています。
課題は、均衡を見出すことにあります。組織が長期的に成長するにつれて、さまざまなソリューションのサイロが多数構築され、業務のばらばらな部分にセグメント化される可能性が高くなります。新しいソリューションを購入すると、新たなサイロを構築する傾向がありますが、そうする過程で、製造メーカは実際、オペレーションに非常に複雑なレベルを追加することになります。たいていの場合、この複雑さは不必要なだけでなく、全体的な効率を損なうことになります。
効果的な最新のスマート・マニュファクチャリング・プラットフォームを成功させるためには、組織はシステムから余分なノイズをすべて取り除き、プロセスを標準化する必要があります。この標準化されたアプローチは、データの単一真実源として機能し、進行中のプロセスを効率的かつ容易に管理する方法の指針となります。
しかし、これを達成するためには、スマート・マニュファクチャリング・ソリューションを採用する際の課題を解決するために、導入プロセスの初期段階から必要となるいくつかの重要なベストプラクティスがあります。