すべての統合がうまくいくわけではありませんが、2つの機械安全規格が一緒になることで、これまでのグレーゾーンを合理化し、明確にする大きな可能性を持っています。古い「EN 954: 制御システムの安全および安全関連部」から「IEC 62061: 機械類の安全性−安全関連の電気・電子・プログラマブル電子制御システム」へと複雑な道のりのように思われます。その後、全面改訂された(EN) ISO 13849が続き、現在はIEC/ISO 17305に期待することができます。
新しい規格の採用目標時期は2016年とされ、移行は2018年までとされています。統合された規格は、より明確で簡単なものになることは間違いありませんが、変更しなければならないこともあり、新しい規格に早くなじむことが望まれます。
欧州連合(EU)の領域外では、すぐにはわからないかもしれません。多くの国家規格がISOやIECのバージョンと規定を共有し、世界中で採用されているため、この共通性によって国際貿易における技術的な障壁をなくすことができます。また、現代のインテリジェントな電子機器やプログラマブルな安全装置の開発ペースを考えると、規格に追いつくというより、実際に使われているものを反映させるために規格を更新する必要があるのです。
新しい方法論や数式が登場するわけではありませんし、移行はこれまでにも経験してきた道です。EN 954-1から(EN) ISO 13849への移行と比較すると、この次のステップは全体的により快適な体験となるでしょう。
2つは1つよりも確実に良いものになります。単純な基準によって実現される技術が制限されていた時代から、新しい技術を受け入れることに大きな自信を持てるようになるまで、長い道のりがありました。今、私たちは、複雑さを、統合と、よりシンプルで効果的な体制に置き換えることができます。
(EN) ISO 13849とIEC 62061の統合に関する白書は、こちらからダウンロードできます。
公開 2014/08/04