データは製造の中心です。業界全体のデータセットを理解し、分析し、最適化する必要性は常にそうであり、新しい概念ではありません。しかし、デジタルテクノロジの普及に加え、AIとMLの重要性が高まるにつれて、データの収集と活用の重要性が増しています。工場内外のデータを活用することは製造メーカに多くのメリットをもたらしますが、信頼できるデータ管理慣行がなければ、製造メーカは急速に競争力を失ってしまいます。
現在の製造現場では、データとデジタル化は密接に結びついています。基本的にデータには、効率性のメリットを明らかにし、新たなトレンドを活用し、お客様の行動と需要を特定する力があります。これは、組織全体の利益となり、地球規模での業務をサポートできるようになります。ただし、データを取得することは、このパズルの一部にすぎません。データの真の利点は、データが提供できる価値を理解することから生まれます。これを可能にする1つの方法は、システムを標準化することです。