鉱業事業を取り巻く環境は劇的な変化を遂げつつあり、企業は統合された事業運営を採用し、現場スタッフへの依存を減らしています。テクノロジの進歩にもかかわらず、業界は商品価格の変動、環境、社会、ガバナンス(ESG)の要求の高まり、激しい競争の労働市場などの課題に取り組んでいます。これらの要因は収益性に大きな脅威をもたらし、業務効率の重要性を強調しています。
これらの状況に対応して、多くの鉱業企業はパフォーマンスの向上を目指してデジタルテクノロジへの投資を増やしてきました。しかし、企業が時代遅れの戦略やソリューションを再評価する中、期待された成果が得られないことがよくあります。コネクテッドエンタープライズの可能性を考えると、鉱業企業がサステナブル(持続可能)な成功を達成するのに役立ついくつかの重要な焦点領域があります。
サイロ化されたデータを、統合された運用に役立ち、意思決定をサポートする、有用でタイムリーで正確な情報に変換します。
- 企業が効果的に使用しているデータは、利用可能なデータの %未満です
- ビジネス上の意思決定は、信頼性の低い情報に基づいて行なわれている。
- 運用は、継続的な改善ではなく、短期的なインシデントの解決に重点を置いている。
- データは社内アプリケーション内で分離されている。
鉱業におけるデータ管理の課題
では、なぜ鉱業従事者はいまだにデータを意思決定に不可欠な有用な情報に変換するのに苦労しているのでしょうか?
測定の不正確さ
鉱業および鉱物処理部門は、他の産業部門とは異なる独自の課題を抱えています。これらの課題の根底にあるのは、バリューチェーン全体にわたる固有の測定エラーです。この不正確さにより、在庫レベル、フローレート、材料損失、残高、および全体的なパフォーマンス指標の計算ミスが連鎖的に発生します。これらのエラーを軽減するために、鉱業業界では調整および調整プロセスを採用しています。これらのプロセスには、調整を容易にするだけでなく、元の値と変更後の値の両方を明確に文書化するソリューションが必要です。さらに、これらのソリューションは、変更を行なった人物と変更が行なわれた時期に関する透明性を提供する必要があります。
データの可用性
広範囲に分散されたプロセスでは、ネットワークまたは電源の停止が頻繁に発生することがあります。この場合、データはローカルで収集され、バッファリングされてから、ネットワークが再び使用可能になるとサーバにアップロードされます。運用データを使う人にとっての課題は、停止中にヒストリアンから省略される可能性のある計算や結果を特定して修正することです。
さまざまなシステムからのデータソース
情報システムは、ヒストリアンや制御システムのほぼリアルタイムのデータや、ラボ情報管理システム(LIMS)などのリアルタイム性が低いシステムなど、さまざまなソースからデータを取得します。これらのさまざまなシステムのデータのタイムスタンプが重要になります。LIMSデータは、現場でサンプルが採取されてから1日以上経ってから利用可能になる場合もありますが、それでもデータを提供したトラック、列車、流量計、またはベルトウェイトと正確に相関させる必要があります。
データ検証
多くのソースシステムには、独自のデータ検証、修正、および管理プロセスがあります。つまり、すでに計算に導入されているデータ(例えば、1週間前のデータ)がソースで変更され、進行中の重要な運用上の決定で使用される結果が修正される可能性があります。フリート管理システムは、アクティビティの時間を変更するだけでなく、積み込みと積み下ろしの場所も変更するため、場所によって備蓄残高と加重等級が異なります。これはLIMSにも当てはまり、テストを再サンプリングして結果を変更すると、変更されたデータが履歴レコードに取り込まれる可能性があります。
課題は、ソースで変更されたデータを検出し、備蓄残高、加重等級、収量、回収率、効率KPI、スループットレートなどの依存結果を自動的に再処理することです。
手動データ入力
ほぼすべての採掘および鉱物処理作業では、電子的に入手できず、オペレータが手作業で入力する必要があるデータがあります。これは、オペレータ巡回中にモバイルデバイスで現場スタッフが入力したり、デスクトップで制御室の担当者が入力したりすることができます。いずれにしても、このプロセスはシンプルで直感的であり、スケジュールされた検査が必要なときに適切な担当者に通知する必要があります。
世界クラスの採掘事業管理(MOM)の定義
採掘事業管理ソリューションとは何か?
採掘事業管理(MOM)ソリューションは、さまざまなシステムを接続してデータを集約し、採掘作業全体で同じコンテキストで情報を提供することで、単一の真実を提供します。従来のオペレーションとビジネスシステムからのデータを統合してモデル化します。次に、鉱業向けに設計された目的に適したアプリケーションを提供し、同じプラットフォーム上で対話、共有、連携して新しい洞察を提供します。
設計および運用
MOMソリューションは、高度なコーディングと製品知識を必要とするダッシュボード、テンプレート、フォームを作成するかわりに、シームレスな視覚化とデータ入力を提供し、各モジュールに合わせて特別に調整され、運用担当者が更新できます。
統合
MOMソリューションは、汎用SQLプロシージャやさまざまな複雑さの古いREST API Webサービスを使用する戦略を採用するのではなく、さまざまなシステムのデータベースをシームレスかつ簡単に接続して統合できる必要があります。
系図
大きな問題の1つは、再処理に何時間もかかる製造ベースのモデルの使用です。再処理が完了するまで(1日以上)、高品質のデータは利用できません。MOMソリューションは、系図コンポーネントを提供します。
データモデリングおよび修正
多くの場合、システムはソース値を異なる「モジュール」に保存するため、データの修正や調整時に重複したデータ保存と複雑な管理が発生します。
MOMソリューションは、モジュール内のすべてのモデルにわたるアプリケーションデータに対して、単一のソースからの統合データを使用します。つまり、データの変更はすべてのモデルと計算に同時に反映されます。
鉱業用に構築されたモジュール
MOMソリューションは、鉱業に重点を置いた、すぐに使用できる目的に合ったモジュールの豊富なコレクションも提供する必要があります。標準モジュールには、生産レポートや在庫および保管管理などが含まれます。
産業オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル・オートメーションは、100年の歴史を通じて、鉱山会社のプロセス改善とオペレーションの卓越性の達成を支援してきました。プロセスとパワーの統合を可能にする当社のコアハードウェア製品群から、大規模な継続的制御を実現するエンタープライズソフトウェアのソリューションまで、さまざまなソリューションを提供しています。影響力のあるテクノロジで顧客を支援するというこの傾向を継続するロックウェル・オートメーションの採掘事業管理スイートは、MOMソリューションの世界クラスの特性と、他社とは一線を画す強力で差別化されたすぐに使用できる一連の機能を統合しています。