MACSは、20年以上の経験と情熱を持つ献身的な人々からなる急成長中の企業であることを自称しています。
ボローニャの「パッケージングバレー」の主要企業出身の専門家チームにより、FIMAやILAPAKが供給する機械のアフター・メンテナンス・サービスやスペアのサポートを含め、ほぼすべてのタイプの包装アプリケーションを網羅する幅広いスキルと経験を提供することができます。
同社は、3つの包装フォーマットにおいて、幅広い機械ポートフォリオを提供しています。MACS Rigidは、その名の通り、チョコレートやチョコレートバー、石鹸、ビスケットやウエハース、タバコ製品など、硬い製品の包装に対応した機械で構成されています。MACS Flexibleシリーズは、固形・液体を問わず、パウチ、ドイパック、サシェなどさまざまな製品に充填する技術を提供しています。最後に、MACS Fillシリーズは、タブ、ジャー、ポット、ボトルの充填用に、高度にカスタマイズ可能な回転式および直線式のフィラーで構成されています。
柔軟性と俊敏性
このように幅広い技術を持つMACSは、複数のアプリケーションをカバーすることができますが、お客様は市場動向や製品バリエーションに対応するための機械の俊敏性を必要としているため、個々の機械はそれ自体で柔軟である必要があります。
MACSのCEOであるフランチェスコ・マルキオーニ氏によると、「私たちは、可用性、運転速度/出力、製品の品質という3つの重要な指標で、ソリューションを最適化する必要があります。この点で、私たちの成功の多くは、ロックウェル・オートメーションのオートメーションおよび制御ソリューションの導入によるものです。高い信頼性は可用性を高め、ダウンタイムを減らし、最終的には効率と製品量の増加につながります。」
市場投入までの時間を短縮
新世代のサーボ技術を導入することで、お客様はより大きな柔軟性を得ることができ、市場投入までの時間やロット間の切換え時間を短縮することができます。私たちは、3台、4台、または5台の機械を接続したターンキーラインを提供することがありますが、これらの機械が単一のHMIを使用して共有された共通のプラットフォーム上でシームレスに互いに会話することで、お客様は最大の生産性を得ることができます。
また、デジタルバックボーンも欠かせません。大企業向けのマシンは、既存のデジタルアーキテクチャに簡単に組み込むことができますが、中小企業向けのマシンは、自社のデジタルトランスフォーメーションの出発点またはハブを作ることが多いです。いずれの場合も、お客様が収集・分析できる運用データは、最新の生産オペレーションに欠かせないものです。
また、私たちがサービスを提供するすべての業界において、サステナビリティ(持続可能性)への大きな推進力が見られます。これは、主に紙ベースのパッケージの展開によって対処されています。大きな問題の1つは、モノ素材やエコ素材は、素材の物理的性質や特性から、自動化が非常に難しいということです。しかし、私たちは、これらの要求に応えるために、コアテクノロジとマシンを適応させることができ、柔軟なオートメーションソリューションは、これらの適応において中心的な役割を担っています。
スピードと正確さ
また、私たちが導入している高度な制御ソリューションは、オペレータの生活をより快適なものにしています。サーボ技術を使うことで、これまで手作業で行なっていた作業を自動化することができるようになりました。スキルレベルや機械への慣れの問題だけでなく、自動化されたシステムは、より速く、よりミスの少ないものとなる傾向があります。
新しいアイデアを開発し、お客様の問題を解決することに集中する、素晴らしいチームがここにあります。技術的には私がCEOですが、設計や開発に携わることは、私の原点でもあり、とても楽しいことです。また、最新の制御ソリューションでは、設計段階だけでなく、運用中もお客様にとってより柔軟な対応が可能であることが分かっています。また、接続性が向上したことで、私たちは機械に打ち込んで、離れた場所からお客様をサポートすることができます。ロックウェル・オートメーションのプラットフォームは、ベストプラクティスのサイバーセキュリティに基づいているため、私たちやお客さまに大きな安心感を与えることができます。
機械装置メーカ(OEM)と機械設計ソリューションの包括的なポートフォリオについては、こちらをご覧ください。
公開 2023/05/02