スマートファクトリーは人とつながり始める
コネクテッド・スマート・ファクトリーは、NBCベアリング社の変革ビジョンの一部でした。このデジタル化構想は、300台以上の機械とPLCを1つの産業用モノのインターネット(IIoT)ネットワークに接続するものでした。
NBCベアリング社は、1つのIoTプラットフォーム上で、工場や企業全体に広がる多数の人々が使用するリアルタイムデータ、レポート、ダッシュボードをレンダリングすることができました。
OEEを2~3%改善することに加え、チームの目標には、あらゆるレベルの意思決定を可能にするペーパーレス工場が含まれていました。
NEIの社長兼CEOであるロヒット・サブー氏は次のように述べています。「現場や工場からのリアルタイムな情報により、データで駆動される意思決定で現場の人間を力づけたいと思ったのです。生産品質、機械の保有データを、工場長や工場内の作業員と一緒に見られるようになりました。そして、その効果は明らかです。」
包括的な実行計画が策定されたとき、チームはすべての利害関係者が全体像とエンド・ツー・エンドの活動を理解できるようにすることが課題でした。
各関係者は、それぞれ異なる優先順位を持っていました。しかし、チェンジマネジメントによって、すべての関係者は、ビジネスインパクト、導入の容易さ、組織全体のカバー率(影響を受けるユーザの数)、導入コスト、メリット、ROIを考慮してユースケースを選択するようになりました。
意思決定者に力を与える
ロックウェル・オートメーションは2019年のMESTECH社の買収を通じて、FactoryTalk® InnovationSuiteの一部であるPTCのThingworxプラットフォーム向けのアプリケーション開発サービスを提供しました。MESTECH社の買収により、ロックウェル・オートメーションのコンサルティングとシステム統合の規模は、この急成長中の産業変革市場において拡大されます。
トランスフォーメーションチームは、社内の製造機能分野の専門家と、ビジネスからテクノロジへの変換者や支援者として活躍するデジタル・チーム・メンバーで構成されていました。IT部門はハードウェア、ネットワーク、接続性を管理し、IoTプラットフォームの専門家は機械からのデータを可視化レイヤに巻き上げ、現場の監督者、工場長、担当者に意思決定の権限を与えることができました。
スマートマニュファクチャリングの取り組みを大規模に実施した結果、NBCベアリング社は現在、高度な分析、現場トレーニングのための拡張現実および複合現実の利用、情報の流れを合理化するためのコラボレーションワークフロー、プロセス統合のためのQRコードとワークフローの利用、検査のためのマシンビジョン、リアルタイムの人員計画などを実現しています。